来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-19
OFweek 电子工程 网,在今年Computex(台北电脑展)上, 高通 宣布其Snapdragon800高端芯片将会在今年晚些时候使用到WindowsRT8.1设备上(应主要是平板电脑),而Snapdragon800是高通当前快的基于ARM指令集的芯片。 为何高通要用自家的快芯片,或者说是使出看家本领去支持在平板电脑市场评论及表现均不佳的WindowsRT(主要是基于ARM指令集芯片和Windows系统的平板电脑,包括 微软 自己的SurfaceRT)呢?
高通用好“芯”支持销售低迷的微软SurfaceRT的 真正目的是阻止 英特尔 在平板电脑市场的立足
众所周知,微软在平板电脑市场中有两套Windows系统,其中支持ARM指令集芯片的称为WindowsRT,其中既有微软自己的SurfaceRT平板电脑,也有OEM厂商推出的基于该系统的平板电脑;另外一个则是支持英特尔X86指令集芯片的Windows系统,微软自己的平板电脑称为SurfacePro。到这里,同是基于微软的Windows系统,却因为支持芯片平台的不同而分为两个阵营:ARM+Windows和X86+Windows。其中ARM阵营中主要有高通、英伟达、三星等,并且这些芯片厂商主要支持的是基于谷歌Android系统的平板电脑,也就是ARM+Android。而从目前的平板电脑市场竞争格局看,除了苹果iPad占据40%左右的市场份额占据优势外,剩余的市场份额基本上就是ARM+Android。相比之下,ARM+Windows和X86+Windows所占市场份额极小。
在ARM+Android阵营中的芯片市场中,主要是高通、三星、英伟达等相互竞争,虽然后来的英特尔X86也期望借助Android在平板电脑市场占有一席之地,但实际的表现却差强人意,其所占市场份额基本可以忽略不计。同样,在ARM+Windows阵营中,主要是微软自己的SurfaceRT孤军奋战,跟随的OEM厂商甚少,尤其是之前三星在自己的平板电脑中采用WindowsRT版,但很快因为体验和销售不佳而停售,进而为本来就销售低迷的WindowsRT平板电脑雪上加霜。甚至外界多次建议微软应该放弃SurfaceRT(也就是WindowsRT版)平板电脑。
与此同时,在WindowsRT版之后发布的微软SurfacePro却表现出了良好的发展势头,但SurfacePro采用则是英特尔的X86芯片,典型的Wintel组合在平板电脑市场初显威力。照此下去,未来的结果很可能是微软Windows平板(包括SurfaceRT)的芯片主要合作伙伴将从目前的三星、英伟达转向英特尔,至少英特尔在除了Android平台之外,又多了个微软Windows平台进入平板电脑市场。
重要的是,在本次的Computex上,英特尔宣布,三星的GALAXYTab3(10.1英寸)已采用英特尔凌动Z2560处理器(研发代号为CloverTrail+)。此外,三星GALAXYTab3(10.1英寸)平板电脑还配备英特尔XMM62623G调制解调器或英特尔XMM71604GLTE解决方案。如业内所知,在平板电脑市场,三星是仅次于苹果排名第二的厂商,其品牌及竞争力可见一斑,而英特尔能够让三星在平板电脑中采用自己的芯片,至少证明英特尔已经具备在平板电脑市场与ARM相关厂商竞争的实力。尤其是英特尔的芯片在性能上的优势是吸引厂商采用的主要原因之一。尽管目前还是以支持Android为主,但鉴于SurfaceRT初期良好的表现,未来Wntel在平板电脑的组合会让这种优势体现得更为明显,进而抢占更多平板电脑市场的份额。
英特尔获得三星支持,证明其已具备在平板电脑市场与ARM芯片竞争的实力,并令高通感受到了威胁
上述的形势,决定了高通必须拯救和力挺微软的Windows(这里是指WindowsRT),而且要用自己好的芯片。 一来可以让微软去比较在两个不同的芯片平台中,谁的表现更出色,进而分散或者阻止微软与英特尔在平板电脑市场的组合,也就是遏制SurfacePro版(包括采用Wintel组合的OEM平板电脑)的增长。其二是提升微软SurfaceRT的竞争力,让SurfaceRT缩小和超越同样基于ARM指令集的采用其他芯片厂商的平板电脑,让SurfaceRT生存下来,当然背后的目的还是希望微软着力发展SurfaceRT,让其减少在SurfacePro中与英特尔的合作,不让英特尔在平板电脑市场找到立足之地。第三是既使不能减少微软与英特尔的合作,也要在Windows的平板生态系统中占有一席之地,要始终利用微软让英特尔感到压力。
看来英特尔真的让高通在移动互联网(平板电脑和未来的智能手机)感受到了威胁。那么它可以阻止英特尔在平板电脑市场的进攻吗?拭目以待吧!