• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安森美开发用于A350 XWB飞行控制计算机的复杂ASIC

来源:中国电子网
时间:2013-06-18

分享至:

安森美半导体(ON Semiconductor)与的飞机制造商空中客车(简称“空客”)完成合作开发及投产一款复杂的专用集成电路(ASIC),应用于空客A350 XWB宽体飞机的飞行控制计算机。这定制硅方案的代号为JEKYLL,使用了安森美半导体内部的110纳米(nm)工艺技术,在安森美半导体美国俄勒冈州的Gresham工厂制造。JEKYLL项目的完成,反映了双方从可行性评估到次即对原型到按期为A350 XWB量产的成功合作。

这ASIC的设计符合D0-254航空要求,并满足空客严格的可靠性及产品长寿的需求,为空客A350 XWB飞机的飞行控制主计算机提供优化的性能。安森美半导体被选中参与这个项目的原因有多种,包括公司在复杂ASIC开发方面的专知和技术、着力于军事及航空应用、一流的品质水平、毫无疑问的长期产品支援,以及对D0-254要求的深入了解。

安森美半导体军事/航空、数字、晶圆制造、集成无源器件(IPD)及成像传感器产品分部副总裁Vince Hopkin说:“能成功开发这复杂ASIC是空客与安森美半导体通力及详细的合作成果,彰显我们致力于服务讲究高可靠性的航空市场。我们公司内部的110 nm技术极适合于此要求高性能的应用,是我们从40 nm到0.35 µm之强固技术方案组合的一部分。”

标签 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻