来源:中国电子网
时间:2013-06-18
苹果新款MacBook Air的一大亮点就是使用了来自三星的PCI-E固态硬盘,读写性能轻松飙升。今天,三星又宣布量产全球款专门针对超极本等轻薄型笔记本的PCI-E固态硬盘“XP941”。
虽然同样来自三星,走的也都是PCI-E总线通道,但这两种固态硬盘并不完全一样,尤其是接口,苹果上用的是SATA-IO标准组织制定的mSATA,今天发布的这款XP941则使用了Intel倡导的M.2(NGFF)。目前已经有美光、浦科特、威刚等多家厂商的固态硬盘采用了M.2,可以预料它必然会在超极本中被普遍采用。
PX941的长宽尺寸仅为80×22毫米,重量约6克,相当于2.5寸SATA固态硬盘体积的七分之一、重量的九分之一,能为超极本节省更多宝贵空间来放置大容量电池等其他部件。
具体主控未披露(MBA上是三星自家的),闪存容量128GB、256GB、512GB,但是具体工艺也没说,只是宣称会继续投入研发和量产1xnm闪存颗粒。
由于mSATA、M.2都是走PCI-E 2.0,传输带宽就突破了SATA 6Gbps的限制,PX941号称就能达到1.4GB/s的惊人持续读取速度,比快的SATA固态硬盘也要快2.5倍,能在6分钟内拷贝100部高清电影(按每部5GB),而普通机械硬盘需要40分钟才能完成这种任务。
不过持续写入、随机读写指标没有公开。