• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

盛大果壳发布GEAK OS及手机手表四款智能设备

来源:TechWeb
时间:2013-06-18

分享至:
6月17日消息, 盛大果壳 电子今日发布 GEAK 品牌、GEAK OS 系统及多款硬件产品,包括两款智能手机(微单级拍照手机GEAK Eye与旗舰手机GEAK Mars)、智能手表GEAK Watch以及智能设备GEAK魔戒,几款产品的配置信息也正式曝光。



盛大果壳手机



盛大果壳智能手表

新品牌“GEAK”

盛大发布了全新品牌GEAK,意为极客之意,此次发布的硬件产品均采用该品牌命名。果壳电子全新官网iGeak.com及其微博微信平台账号今日起也正式启用。

此前,果壳产品一直沿用BamBoook品牌,并推出以此命名的多款电子书阅读器及代智能手机BamBoook S1。而全新品牌GEAK的启用也标志着BamBoook品牌将不会在果壳未来智能设备中继续沿用。

新系统GEAK OS

官方信息显示,GEAK OS基于Android 4.2底层开发,在此基础上进行了包括界面设计、通化设计、短信设计、系统优化等1208项细节改进。

GEAK OS将支持多屏互动功能,包括DLNA、Miracast等主流协议,实现将移动设备内容推送至电视、机顶盒播放,整合NFC功能,可实现设备间文件传输及手机支付功能;GEAK OS同时内置声纹识别技术,支持语音操作及离线语音识别功能。

盛大去年年初发布基于Android定制的手机操作系统乐众ROM,其中集成云中书城,麦库记事等盛大应用,并支持多款智能手机。但该系统并未在果壳代智能手机中应用。

智能手机GEAK Mars、GEAK Eye

果 壳第二代智能手机将分为旗舰手机GEAK Mars、拍照手机GEAK Eye两款,前者采用了高通骁龙600四核1.7GHz处理器,5.8寸鹰眼屏幕,分辨率为1920X1080,存储空间为2GB RAM+16GB ROM;后者采用1.2GHz主频的四核CPU,前置800万像素摄像头、后置1300万像素摄像头,并使用了5P蓝光镜头、蓝宝石水晶玻璃防护罩等技 术。

据接近盛大果壳的业内人士透露,与其他品牌专注于单系列策略不同,盛大果壳将扩大其手机产品线,以拍照功能手机重推主流市场,以旗舰系列手机占据市场阵营。

智能手表GEAK Watch

果壳智能手表是国内厂商研发生产的首款智能穿戴设备。该产品采用1.5寸屏幕,搭载Android 4.1操作系统,支持720P高清解码及多屏互动,并引入WiFi模块、蓝牙技术,集成多种传感器,可收集地磁、陀螺仪、导航、加速度等信息。

智能戒指GEAK“魔戒”

“魔戒”是一款可戴在中指的戒指式电子产品,内置电子信息,配合智能手机使用,当手机与其接近时“魔戒”会驱动手机做出各种反应,简单触摸可实现安全解锁、浏览个人信息、保护个人隐私,并具备社交功能,触摸对方手机就能留下个人信息并保存。

目前,GEAK“魔戒”需配合果壳GEAK手机使用,年底将全面支持其他手机品牌。



果壳转型技术公司

去年6月6日,果壳电子发布Bambook S1手机,这也是盛大首款手机产品,但市场反应不佳。同年11月,盛大陈氏兄弟“分家”。陈大年带领手机及部分移动应用业务从盛大体系剥离,单独运作智能手机等硬件业务,由TechWeb联合创世人顾晓斌出任CEO一职。

而随着系列新品的发布,盛大果壳电子正式进入新的轨道,果壳电子将转型后的定位形容为“特点鲜明标新立异的技术公司”。(恰克)

















































标签 盛大果壳 GEAK OS 手机手表 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻