• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

吸引眼球!!下一代苹果圆柱形Mac Pro全面解析

来源:果舍网
时间:2013-06-17

分享至:

WWDC 2013抢镜的非新一代的Mac Pro莫属,但是由于iOS 7的发布!Mac Pro 并未得到更多的关注,但却不能否认,这是自2010年发布iPad以来为惊艳的苹果作品,颠覆了长久以来主机长方体的造型,势必会引领PC界的跟风与模仿。Mac Pro 不再是一个大箱子的造型,而是采用了全新带光泽的圆柱形新外观,整体看起来就像是一艘星级飞船掉下来的引擎,科幻风格十足。

超强劲CPU,Mac Pro采用更强劲性能的专业至强处理器Intel Xeon E5,可达12核,在PCIe 3的带动下带宽高达40GB/s,超强的浮点运算能力是目前Mac Pro的两倍.

内存方面,Mac Pro采用ECC 1866MHZ DDR3 4通道内存,使得内存带宽是现有Mac Por的两倍,高达60GB/S,无论是渲染,视频输出,或是模拟计算,都不会因为内存的短暂错误而停止,保证了的稳定性。

GPU方面,采用了AMD FirePro工作站级6GB显存双核芯显卡,浮点运算能力达7万亿次,是当前Mac Pro的3倍,基于超高性能,可以实时编辑4K分辨率视频,可以连接多三台4K分辨率显示器。

存储方面,Mac Pro 采用下一代PCI Express的闪存存储,Mac Pro设计了新的基于PCI Express的闪存控制器技术,是基于SATA固态硬盘的2.5倍,普通7200转硬盘的10倍,开机、打开程序,即使是打开大量文件的情况下,也是秒开。

强大无比的散热系统,此次Mac Pro采用了一个完全新型的散热体系,不同于以往所以的工作站设计方式,从外观而言,像足一个超级引擎,此系统为Mac Pro整体的散热系统,GPU,CPU完全共享。

Mac Pro 的风扇是本机为惊艳的设计,超大,造型像涡轮,简单,优雅而安静。凭此风扇就完全将从底部的热量带至上方散出。

端 口极为丰富,扩展外部储存。Thunderbolt 2, USB 3,千兆网卡,HDMI 1.4 Thunderbolt 2提供20GB/S的数据传输速度,比FireWire 800 快25倍,本机提供4个Thunderbolt 2接口,每个接口可以连接6个外设,4个接口可以连接36个外部设备,可以连接3台4K显示器,或是广播级监视器。

其他I/O接口,USB3.0,连个千兆以太网端口,HDMI 1.4可以连接电视 投影、显示器,包括超高清电视。接口面板可以发光,轻易寻找并插入。

Mac Pro 的无线网络采用802.11ac Wi-Fi 和蓝牙4.0

Mac 的外观不像其他任何的计算机,更不像一个工作站,他是一个相当精简,更轻,更安静的一体结构。只有9.9寸高,直径仅为6.6英寸,他甚至可以放在办公卓上,但他却又是如此的强劲,够酷,够靓,够拉风。

Mac Pro外壳采用精制冲击挤压技术的铝合金。三角形的散热体系。

到目前为止,还未透露这台超科幻的超级电脑售价几何,我只敢肯定,绝对有一帮平常只运行office的装B族会将此品摆在办公作上玩玩纸牌!不过,对于影视 制作,数学运算模拟!次品绝对秒杀其他所有工作站,还在用老式笨重,噪音极大的工作战的朋友,赞足Money,快快迎接新时代的到来吧。喜欢的,准备好银子吧!~

标签 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻