• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

提升50%! Intel至尊顶级Haswell-E曝光

来源:weiphone
时间:2013-06-17

分享至:

虽然英特尔端的Ivy Bridge-E 平台即将在九月份正式发布,但是由于与 Sandy Bridge-E 相比只是例行的升级,让很多DIY 发烧友对此十分不感冒,比如新 22nm 工艺、内存支持 DDR3-1866、更好 PCI-E 3.0 标准等,甚至性能只有 10% 左右提升。

相反,Computex 2013 电脑展上英特尔新公布的 Haswell 系列让人兴趣大增,毕竟默认频率提升 的情况下还能保持与 Ivy Bridge 相同的价格,因此顶级旗舰处理器 Haswell-E 备受关注。日前,又有关于 Haswell-E 系 列详情被挖掘泄露到网络上了,而且这些十分详细,亮点十足,我们一同来看看。

从这些泄露的官方文档图中明显首先可以看到,Haswell- E 系处理器的发布时间在 2014 年下半年。该系列处理器分为六核或八核两种,支持超线程技术(Hyper Threading),首次出 现 8 核 16 线程,三级缓存(L3)为 20MB,TDP (热设计功耗)为 130W 或 140W。

重要的是,Haswell-E 首次支持四通道 DDR4 内存(不兼容 DDR3)。DDR4 默认频率可分为 333MHz、1600MHz、 1866MHz 和 2133MHz 几种,不过 2133MHz 正常情况下应该会成为厂商首推初始频率,而且还会有更高频率的 DDR4 内诞生,至 于价格必定会比已经普及的 DDR3 贵不上。

毫无疑问,英特尔更多的是注重 Haswell-E 系列芯片的超高新能,甚至懒得懒得推出 四核型号了。看到这里很多烧友发现另一家不幸的事情了,明年年底才推出 Haswell-E 虽然性能强大,令人印象十分深刻,但这似乎意味着另一条消 息,即下一代采用 14 nm 制程工艺的 Broadwell 处理器可能不会在 2014 年发布了。

其余参数方面,Haswell- E 平台相比当前 Ivy Bridge-E/EP 的终性能提升约 33-50% 左右,提升相当可观,并且原生支持 6 个 USB 3.0 接 口、8 个 USB 2.0 接口和 10 个 SATA 6Gbps 接口。另外,Haswell-E 采用的是 LGA 2011-3 类型插槽,尺 寸与 LGA 2011 相同,但效率会更高,只是缺口不会向后兼容,老平台需更换新主板。

标签 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻