来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-17
科技进步的速度总是出乎人们的意料,虽然中国3G网络发牌才不过四年半的时间,还有很多朋友没能用上 3G手机 ,但 4G 却已经来了。今年3月开始,广州的街头悄然出现了不少打着“4G,快人一步”字样的广告牌——这是中国移动为其正在进行的TD-LTE业务规模体验制定的宣传口号,这其中“快”无疑是卖点所在。
4G究竟有多快?4G和3G相比到底有什么不同?现如今,3G在普通用户中都还没有普及,电信运营商为何就“心急火燎”地开始为4G摇旗呐喊?针对这一系列疑问,笔者展开了一番体验和调查。
4G初体验速度可比50M固网宽带
首先需要指出的是,4G其实并不是一个很科学的说法。从字面上解释,它是第四代移动通信技术,但事实上的,4G所采用的技术标准——LTE(Long Term Evolution,长期演进)只是由3GPP组织制定的UMTS技术标准的一个长期演进计划,从技术划分上严格来说并不能算是真正的第四代。不过对于普通用户来说,4G显然比LTE这样的专业术语好理解且好记忆,所以我们姑且将4G和LTE之间划上等号吧。
另外,LTE因为技术标准的不同又分为两种,一种是我们上面提到的中国移动正在推广的TD-LTE,其中的TD是TDD即时分双工(Time Division Duplexing)的简称,与之相竞争的还有一种采用FDD即频分双工(Frequency Division Duplexing)的FDD-LTE技术,但无论是哪种LTE技术,其都将提升无线数据网络的速度、降低建网成本和维护成本设为发展目标。形象化、普及化一点的说法就是追求“多、快、好、省”,其中“快”字尤其重要。
4G究竟有多快?为了得出更加直观的感受,笔者借来了一部支持TD-LTE网络的4G无线路由器进行了一番体验。在网络覆盖方面,由于还在规模试验的阶段,移动4G信号的覆盖肯定无法和现在的2G网络相比,甚至和3G相比也有不少距离。但在天河城、珠江新城室外、广州大道等热点公共地方,其信号覆盖还算理想。在信号接收正常的情况下,4G网络的速度的确让笔者吃了一惊——在广州海珠区南洲路进行的测试显示,在三格信号的状态下,下载1.2GB的视频文件,迅雷统计的时间约为3分钟,平均速率约为3.4MB/s,换算成目前固定宽带计速标准约为35Mbps;在广州萝岗大学城进行的测试结果则更胜一筹,下载速度可达到59.1Mbps,平均速度则为50.5Mbps,上传速度则可达到25Mbps,平均速度为20.3Mbps,而且此次测试是在车辆上高速移动进行的,但过程中网络接入稳定,并没有出现网络大起大落的情况——形象一点说,就是我们在移动状态下可以享受50M的固网宽带的接入速度,和目前广州家庭平均网速4M的数值相比,4G的速度提高了10倍以上。
4G这么快究竟有什么用?简单点说,就是在智能手机或者平板电脑上移动看高清视频不再是“神话”。测试结果显示,在笔记本电脑上,同时打开爱奇艺、迅雷看看在线观看两个蓝光高清视频是没有问题的,并不会出现卡的情况。“这才是真正的移动互联,我们原来固网+电脑上能做的事情现在统统都能够在4G+移动终端上做了。”同样得到了4G免费体验机会的潘志文这样说道,作为技术发烧友,他对于4G的速度快感高度认同,不过他也有着自己的担心,“速度这么快,上起网来话费岂不是很快就会爆掉?而且现在用的人少,速度能够这么快,将来用的人多了,速度还能这么快吗?”