来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-17
对于 iOS 7 来说,要面对的除了自己的iOS用户之外,还有就是其的竞争对手 Android 了。 这两种主流的操作系统之间究竟孰优孰劣,对比竞争对手究竟拥有哪些不同,下面可以让我们一起来将iOS 7与Android 4.2.2进行直观的比较。
对于拥有开发者账号的iOS用户来说,相信已经有相当一部分人安装了测试版的iOS 7系统,而笔者也是其中之一。使用了几天之后,对于全新的iOS 7系统真的可以说是又爱又恨。有些功能笔者很喜欢,也觉得很实用,可有些部分对于一款新系统来说还是非常欠缺。
锁屏与主屏界面
锁屏界面,对于一个手机操作系统来说非常重要。当用户次将手机拿在手中,眼看到的就是锁屏界面,所以锁屏界面是否漂亮对用户的印象至关重要。虽然我们并不能直接给出iOS 7与Android 4.2.2谁的锁屏界面更漂亮的结论,但是我们相信二者其实都有能够继续改进的余地。iOS 7的锁屏界面非常简洁,可以直接开启摄像头、控制中心及通知中心。但是,iOS 7的解锁动作非常单一,只有向右滑动解锁一种方式;而Android 4.2系统的解锁界面虽然可以向各个方向滑动解锁,但是能够直接在锁屏界面上操作的功能选择也非常有限。所以虽然两个系统的锁屏界面都非常不错,但是都可以做的更好一些。
再来说说主屏,在iPhone 5上运行iOS 7系统,主屏界面上共有24个图标整齐的排列。而有趣的是,虽然Nexus 4的屏幕比iPhone 5更大,分辨率更高,但是在Android 4.2系统主屏上多只能排列20个应用图标。当然,应用数目的并不代表越多越好。iOS 7的主屏布局非常死板,只有简单的应用图标排列,而Android 4.2却可以不只摆放应用图标,同时还可以摆放各种应用的小部件和工具,这对于iOS 7来说是比较具有优势的。在这一点上,苹果似乎依然在坚持自己的风格。
控制中心与通知系统
iOS 7系统的改变来自于控制中心的加入,同时这也是iOS系统一直以来为缺少的。现在用户只需要从屏幕底部向上滑动,就会弹出iOS 7的新控制中心,用户可以在这里进行蓝牙、Wi-Fi、飞行模式的快捷开关,控制音乐播放、调整屏幕亮度及开启LED手电筒等功能。但是说实话这些功能在Android系统中早就已经见怪不不怪了,并且Android系统的控制中心由于其系统的开放性,可以拥有更加强大的功能,无论是闹钟、日历还是记事本,都可以在控制中心快捷添加。
再来说说通知系统。iOS 7现在已经允许用户直接在通知中心查看日历,这对于经常使用日历功能的用户来说非常方便。并且,用户可以自定义在通知中心显示哪些内容,包括未读邮件、游戏中心提示、提醒及其它项目。而Android 4.2.2的通知栏则略有不同,在没有任何通知的情况下则不显示任何内容,并且控制中心与通知系统都被集成到了一起,虽然看着有些乱,但是功能非常强大。