来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-17
据阜新新闻网报道,6月12日, 华为 在其参加的2013年日本INTEROP展会上,展示了适合ICT行业的节能环保不间断电源解决方案,进一步巩固了华为在该领域的实力。
日本IT行业的二氧化碳排放量仅占到其排放总量的1.4%,仅占工业部门的5%。这得益于日本电子信息技术产业协会(JEITA)积极推行的“领跑者计划”。该计划致力于不断推广节能技术,改进产品的能效标准。而作为国际化企业的华为,在IT行业,也一直践行节能环保的理念,本次参展的 UPS 解决方案,便是好的诠释。
UPS即不间断电源,能在市电中断时将后备电池中储存的能量转化成交流,同时还能滤除市电中的尖峰噪声、电压跌落、瞬时过压、频率偏移等系列电能质量问题。除了会上展出的UPS2000外,华为还拥有UPS5000,UPS8000等覆盖1-800kVA容量范围的全系列UPS,能满足各种应用场景、各种负载类型的供电需求。
在能源之星、ECA、CQC等一系列节能认证下,不间断电源UPS2000效率高达95%,完美的契合了全球的环保要求。此外,UPS2000能工作于80-280V极宽输入电压范围内,能适应全球各类电网环境并极大减少转电池放电的次数,独有的母线电容失效预警功能和6kV/5kA防雷技术,可在电容到达使用寿命之前发出预警从而提前更换,同时大幅降低雷击失效率,更好的保护关键负载。