• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

国内八大8代面板厂及投产情况盘点

来源:中国电子网
时间:2013-06-17

分享至:

 中国大陆面板厂的崛起无疑是面板产业受嘱目的关键事件。

根据平板显示产业专业研究机构NPD DisplaySearch 预计,到2015年将有八座8代面板厂已建设完成并量产,分别是京东方北京B4、京东方合肥B5、京东方长清B8、中电熊猫南京Gen 8、华星光电深圳Fab #1、华星光电深圳Fab #2、LG Display广州以及Samsung Display 苏州。

据了解,在各厂商8代线建置的细节部分, 京东方目前在北京的B4厂已量产并规划尽快完成第三期的机台安装和投片来扩大产能。自2014年季度开始,京东方将开始加速新的合肥8代面板厂。合肥工厂,编码B5,将同时有非晶硅和金属氧化物(Oxide 或称IGZO) 两种技术。换言之,京东方计划在合肥B5面板厂开始安装第三期产线时,将有Oxide背板用以为AMOLED电视面板铺路。

此外, 京东方还计划在北京增建两座8代面板厂:北京的B7,重庆的B8,将同时着重于非晶硅和Oxide 的液晶屏幕。B8可能比B7更早开始量产,B8到2015年将建立完成而开始量产,但B7可能要到2016年。

中电熊猫已决定在南京建立一个新的第8代面板厂,该工厂将从Q1’15开始量产。目前,中电熊猫在南京已有一座6代面板厂。

此外,华星光电目前在深圳拥有一座8代面板厂,每月的产能投入在120-130K的玻璃基板。该公司获得政府的支持,决定在深圳计划建立另一座八代面板厂。其中,深圳市政府发挥了关键作用,鼓励华星光电和TCL集团在深圳建立了第二座八代面板厂。

而LG Display已在广州建立了8代面板厂,并和广州市政府和创维共同合资,该工厂预计从Q4‘14开始运行。

三星已在苏州建立了8代面板厂。该工厂初计划为每月110K的产能,但为了减缓投资阶段和降低风险,三星已经将它分成三个产能阶段。每个阶段大约是30-40K来分散风险。

友达则计划在昆山兴建8代面板厂,将与昆山当地政府合资,但由于经济形势的变化,面板厂已经拖延了两年。面板厂建设基本上已经以某种方式进行,而现在工厂扔悬而未决。目前还无法确定,友达将考虑到目前的盈利情况后再来考虑面板厂的建立。NPD DisplaySearch方面认为建立的可能性较低。

NPD DisplaySearch 方面认为, 中国大陆的面板厂之所以积极扩展产能,主要是受到了相关因素驱动:首先,目前Open-Cell (液晶电视面板半成品)的中国进口关税为5%,三年前只有3%;其次,中国国内电视市场正在快速增长;再次,对面板供货商而言,政府的鼓励和补贴也很重要。

标签 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻