• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器与Hitex开发工具联袂推出SafeTI Hitex安全套件

来源:EEWORLD
时间:2013-06-17

分享至:
    6月14日消息,日前,德州仪器 (TI) 与 Hitex 开发工具联袂宣布推出 SafeTI™Hitex 安全套件,帮助开发人员评估SafeTI组件在功能安全设计上的应用是否符合 ISO26262 及 IEC 61508 功能安全标准。该款业界一流的套件可提供硬件故障注入、应用与运行时故障诊断描述以及实时系统响应监控功能。

SafeTI Hitex 安全套件有助于客户轻松评估基于 SafeTI 组件应用于在安全关键设计时的性能表现。该低成本硬件平台可帮助客户采用 TI Hercules SafeTI 诊断库评估独立的 TI 硬件组件,如 Hercules™TMS570LS31x 微控制器 (MCU) 或 RM48x MCU 以及 TPS65381-Q1 电源管理集成电路 (PMIC)。

SafeTI Hitex 安全套件的特性与优势:

• 帮助评估SafeTI组件在功能安全设计领域的应用潜力,确保符合 IEC 61508 与 ISO 26262 等功能安全标准;

• 集成故障注入、诊断应用、响应监控以及运行时故障诊断例程实时描述等重要功能;

• 提供的演示软件应用可作为评估 TI Hercules MCU 和 PMIC 整合芯片组的起点;

• 提供用户友好型主机图形用户界面 (GUI),不但可提供故障注入、诊断应用、运行时故障诊断描述、系统响应时标以及配置设置等功能,而且还能与开发板通信,请求状态信息,以实现系统响应定时可视化;

• 评估板上包含一个二级 MCU,其不但可作为测试控制及监控器单元,而且还可管理与 GUI 的通信;

• 包括板载 JTAG 仿真器、加速器、CAN 收发器、LCD 模块、温度传感器以及支持 USB 集线器控制器与串行通信端口转换器的主机/调试接口;

• 采用 100 引脚连接器封装的业界标准 DIMM 外形,可插入部分 TI 电机控制套件;

• 支持 IAR 和 Keil 等非 TI 第三方调试工具使用,所提供的 20 引脚外部 JTAG 排针可进一步提高设计灵活性;

• 提供包括快速启动教程、用户指南、硬件原理图以及诊断库文档的用户友好型技术文档,可帮助简化评估与套件使用;

• 提供简单易用的 Hercules SafeTI 软件框架,可简化采用 SafeTI 组件进行的安全关键型应用开发。Hercules SafeTI 软件框架包括:

o HALCoGen:基于 GUI 的代码生成工具;

o Hercules SafeTI 诊断库:提供简单接口与框架,以支持 Hercules MCU 及 TPS65381-Q1 PMIC 安全手册推荐的安全诊断/特性;

o Wittenstein High Integrity Systems 的 SAFERTOS™ 评估版。

• 为演示应用、监控应用以及诊断库提供存档完备的源代码;

• 提供 TI 基于 Eclipse 的版 Code Composer Studio™IDE。

供货情况与订购

SafeTI Hitex 安全套件现已开始供货,可通过 Hitex 开发工具订购:

• 基于 Hercules RM48x MCU 的 SafeTI Hitex 安全套件适用于医疗与工业设计;

• 基于 Hercules TMS570LS31x MCU 的 SafeTI Hitex 安全套件适用于汽车与交通运输设计。

标签 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻