• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2018年智能手机将用WiFi芯片组出货量46%

来源:飞象网
时间:2013-06-13

分享至:

据国外媒体报道,支持802.11ac标准和802.11ad标准的设备将以全然不同的方式增长。其中支持802.11ac标准的设备,包括智能手机,从一开始就呈现出爆炸式增长;而支持802.11ad标准的将会表现出更加温和的分段式增长。根据几大关键运营商的终端要求,802.11ac标准正被运用至智能手机,此举与适用于更为强大的Wi-Fi分流的802.11ac热点计划同步。

ABIResearch公司主管菲利普·索利斯(PhilipSolis)表示:“推进11ac标准的采用压低了将用于智能手机的双频802.11n/802.11ac芯片组的微小的额外费用。我们可能会在几年内见到在智能手机中运用2X2802.11ac技术,预计业内人士可能会对此感到惊讶。”

在2013-2018年间,各种支持802.11ac标准的产品的比例将保持相对一致,其中智能手机比例将从2013年的40%增至2018年的46%,采用802.11ac标准的Wi-Fi芯片出货量将超过35亿。Wi-Fi联盟正准备开始利用该协议进行相关产品认证,但其出货已经开始,预计将在今年售出上亿个。802.11ac标准终推动Wi-Fi更倾向于5GHz频谱——这一频段干扰更小且可提供更大的通道容量,实现更快的网络速度和更强的能力。

802.11ad标准的增长将呈现阶段化,从更大型的产品转向更小型的产品,先从外围设备和较大的非手机移动设备开始,然后逐步转向更小、更薄的设备。802.11ad标准将在2015年用于智能手机,并改变支持802.11ad标准的产品的市场占有率。预计到2018年,智能手机将占所有支持802.11ad标准的产品总量的近一半,虽然其数量不到支持802.11ac标准的智能手机数量的一半。即便如此,支持802.11ad标准的芯片组2018年的出货量仍将超过15亿。802.11ad标准推动Wi-Fi实现更高的速度、降低同时使用其他Wi-Fi协议的个人区域网络的功耗。

索利斯指出:“Wi-Fi连接复杂性的增加、朝向三频802.11n/802.11ac/802.11ad芯片组的发展势头以及有趣的设计权衡等因素,都可以优化成本、规模和功能。运营商可在支持80MHz或160MHz频道和多输入多输出(MIMO)配置之间做出选择,无论其中是否涉及802.11ad标准。也可以利用更小的天线阵列达到节省空间的目的。”

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻