来源:iccsz
时间:2013-06-13
截止2012年底,拉美地区(主要调查国家:阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、墨西哥和乌拉圭)有超过40个FTTx项目。其中有传统电信运营商(Incumbents)的大规模FTTH/B部署,和包括有线运营商在内的多业务运营商(Alternative Telcos)的无数初始部署。
截止2012年底,拉美地区FTTH/B用户数超过74万,年增112%;FTTH/B家庭覆盖数超过551万,年增31%。从服务供应商来看,传统电信运营商拥有28.5%的家庭覆盖数,市政府/公共事业拥有1.6%的家庭覆盖数,多业务运营商/互联网服务提供商拥有近70%的家庭覆盖数。
从拉美地区的FTTH/B用户发展来看,发展较好的有墨西哥、巴西和乌拉圭。墨西哥是主要的FTTH/B市场(用户数为49万),该地区有2家多业务运营商已经在发展市场, 传统电信运营商在用户数方面市场,但覆盖数方面不及其它服务供应商,其渗透率高于平均达到18.1%。其次是巴西,其用户数为12.4万,相比2011年底翻了一倍多,该地区有1家运营商主导市场(Telefonica),同时许多当地互联网服务提供商(ISPs)也显示出强劲潜力。乌拉圭FTTH/B市场也正在快速发展中,其用户数从2011年底的8000增长至2012年底的4.9万,目前该国只有1家运营商Antel在部署FTTH/B网络。
从运营商选择的架构和技术来看,根据家庭覆盖数来计算,FTTH覆盖占78%,FTTB覆盖占22%,同时从服务供应商主要选择GPON技术(占90%)。
为了发展高速宽带,拉美地区不少运营商都宣布了未来几年的光纤宽带部署计划:
* 墨西哥:TotalPlay计划到2015年FTTH/B家庭覆盖数超过800万;Telmex在非常短期内的FTTH/B家庭覆盖数计划为100万。
* 阿根廷:阿根廷电信计划部署集成FTTH/B和FTTC+VDSL的国家下一代网络;Davitel计划到2014年底在内乌肯市的FTTH用户达到5500户。
* 巴西:Telefonica巴西预计到2013年底FTTH家庭覆盖数达到170万,其中FTTH用户达到23万;OI计划到2015年FTTH家庭覆盖数达到250万。
* 智利:Entel已开始投资1亿美元以扩大其在全国范围内的光纤网络;Telefonica智利/Movistar计划在2011-2014年间投资25亿美元使FTTH家庭覆盖数达到70万。
* 乌拉圭:Antel计划到2014年底家庭覆盖数超过115万;还有两家服务供应商打算开展FTTH部署,但还在等待监管部门批准。
不过,现阶段拉美地区FTTH/B发展不仅存在机遇,也有挑战。从挑战来看,市场自由化时间尚短,政策并非总是对创新的玩家和服务有利,在整个拉美地区宽带仍是一个重要的问题,而替代解决方案(FTTC+VDSL、Vectoring...)的存在使得FTTH/B推出可能会推迟,以及公布的部署计划和实际部署之间存在差距等等。从机遇来看,拉美地区人口基数较大是巨大发展潜力,房地产市场较有活力,低品质的铜缆服务是FTTH发展的驱动力之一,以移动服务为中心的国家也需要光纤(LTE回程),同时电视也是拉美地区FTTH发展的显著动力,体现为有线电视运营商是FTTH发展的首批推动者并且也是电信运营商的主要竞争对手,此外,国家宽带计划(巴西、智利)将更趋于FTTH部署。