来源:MacX
时间:2013-06-13
法国网站MacBidouille对新款MacBook Air进行了测试,结果发现这款机器使用的固态硬盘速度实在太快,快到都爆表了。一开始,他们认为是软件Bug导致的,结果多次测试后发现他们发现新款 MacBook Air的固态硬盘读写速度已经超过了SATA 3接口标准。
据 AnandTech网站报道,苹果在MacBook Air中通过PCIe接口连接固态硬盘,这种接口同样被用在全新Mac Pro中。苹果在即将发布的Mac Pro和新款MacBook Air中使用了PCIe接口,PCIe支持1GB/s。由于使用了PCIe接口,所以MacBook Air没有受到SATA接口的限制,SATA 3接口支持600MB/s。此外,新款MacBook Air也是首款采用PCIe接口作为储存空间的消费级设备。
PCI Express,简称PCI-E,是电脑总线PCI的一种,它沿用了现有的PCI编程概念及通信标准,但建基于更快的串行通信系统。英特尔是该接口的主要 支持者。PCIe仅应用于内部互连。由于PCIe是基于现有的PCI系统,只需修改物理层而无须修改软件就可将现有PCI系统转换为PCIe。PCIe拥 有更快的速率,以取代几乎全部现有的内部总线(包括AGP和PCI)。英特尔希望将来能用一个PCIe控制器和所有外部设备交流,取代现有的南桥/北桥方案。