• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

FPGA竞争进入14nm时代: Altera推出10代FPGA产品

来源:我爱方案网
时间:2013-06-13

分享至:

工艺节点上的进步,一直是FPGA厂商之间竞争的焦点,因为工艺上的优势意味着更高的性能、更低的功耗、更有竞争力的性价比。今天,Altera公司将这一竞争的战线推进到了14nm——采用Intel 14nm Tri-Gate工艺和增强体系结构的10FPGASOC产品Stratix 10正式推出,其内核性能提升至当前高端FPGA的两倍,并可节省70%功耗。同时发布的还有采用TSMC 20nm工艺的Arria 10 FPGASoC,其在性能上超越了当前的高端FPGA,同时功耗比当前的中端器件低40%Altera希望籍此器件重新定义中端器件的市场。
 
Altera产品营销资深总监Patrick Dorsey介绍说,Altera公司之前的FPGA器件编号,一直采用一位数的罗马数字,本次器件编号定义为“10”,变成了两位数,他们希望借此向市场传达出这样的信息——该器件确实具有革命性的创新。“我们的10代产品将促进可编程逻辑在新市场中的应用,进一步加速FPGA向传统ASSPASIC应用领域的拓展。10代器件进行了优化,支持客户开发可高度定制的解决方案,极大的提高了系统性能和系统集成度,同时降低了运营成本。” Patrick Dorsey说。
 
性能上的突破
 
Stratix 10 FPGASoC可以在单芯片上集成超过400万逻辑单元,支持先的高性能用,包括网、通信、广播以及算机和存域,同降低了系功耗。其采用Intel 14 nm Tri-Gate和增高性能体系构,工作率超1 吉赫,两倍于当前高端28-nm FPGA的内核性能。于功耗算非常格的高性能系Stratix 10器件能在与前一代品相当的性能水平上,帮助客将功耗降低70%。该期间住要你管的性能包括:
     个芯片上集成超四百万个逻辑单
     56-Gbps
     10-TeraFLOP精度数字信号
     第三代超高性能理器系
     多芯片3D解决方案,可集成SRAMDRAMASIC


1Stratix10基于14nm先进工艺,主频提升到1GHz以上
 
Arria 10 FPGA以低的中端器件功耗提供当前高端FPGA的性能和功能。利用针对TSMC 20 nm艺进行了化的增体系构,Arria 10 FPGASoC比前一代器件功耗降低了40%,而其特性和功能比目前的高端FPGA更丰富,性能提高了15%。其包括115逻辑单(LE)、集成硬核IP具有1.5 GHz双核ARM  Cortex-A9理器。此外,Arria 10  FPGASoC含有28-Gbps器,带宽比当前一代品高4倍,系性能提高3倍,包括支持2666 Mbps DDR4以及15-GbpsHybrid Memory Cube


2AlteraArria 10提供了更有竞争力的性价比
 
支持应用扩展
 
Patrick Dorsey10FPGA市场前景十分乐观,他透露,与前一代的Arria FPGA产品相比, Arria 10客户设计要高5倍,目前在全球Arria 10有一千多名200多名来自洲包括中国。同时明显可以看到,出色的性能使得10FPGA应用市场能够得到有效地扩展。
 
Patrick Dorsey举例,一个用户将Arria 10用于100G的固网通信——是他使用FPGA进行设计——这用户之所以决定采用Arria 10而放弃了ASIC,就是因它既有出色的性能,还能帮助他们获得更低的运成本。而在另一个案例中,一个客户基于Arria 10开发一个企业级的数据中心,个客使用FPGA去做快速的搜索算法的理,来快速访问数据,在个案例中, Arria 10 的低功耗性能成为客户选择的关键
 
优化开发流程
 
除了在硬件方面的优化,Altera公司和特别强调了10代器件由AlteraQuartus II开发软件和高级设计流程工具提供支持这包括OpenCL软件开发套件(SDK)SoC嵌入式设计套装(EDS)DSP Builder。利用这一前沿的开发工具套装,设计团队提高了效能,同时也方便了设计团队在其下一代系统中采用10代FPGA和SoC。与前一代产品相比,采用Quartus II软件,10代FPGA和SoC的编译时间缩短8倍,仍然保持了业界快的编译时间。编译时间的有效缩短,是因为采用了现代多核计算技术的前沿软件算法。
 
同时,Patrick Dorsey还特别提到了Altera新近收购的ENPIRION公司,“收购这家公司,我们可以帮助整个系统设计客户解决了一个非常困难的问题——如何针对FPGASoC进行电源供电的系统设计。” Patrick Dorsey说,“事实上,这一项电源技术完全支持第10代产品,我们的客户已经有相关的做FPGASoC的参考设计了。”很显然,帮助用户构建一个完整高效的设计生态系统,也是目前Altera 10FPGA战略中重要的一个部分。
 
10代FPGA的供货
 
Arria 10器件批样片将于2014年年初发售。Altera将于2013年提供14 nm Stratix 10 FPGA测试芯片2014年为Stratix 10 FPGA提供Quartus II软件支持。

标签 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻