来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-13
2月底3月初,笔者参加了在深圳举办的、历年来属国内顶级水平的国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China)。行业在经历了2012年不太景气的状况后,本应出现春暖花开的景象。但今年这场展会给人的感觉却似乎是春寒料峭。主要因为德州仪器、意法半导体、博通、恩智浦、英飞凌、飞思卡尔等欧美大腕及日本厂商的集体缺席,中国的展讯、海思、锐迪科等大厂也难觅踪影,造成了人气和技术含量的不足。取而代之的是中国大陆、台湾地区和韩国的一些规模不太大的 半导体电子 厂商。
展会及研讨会的主题之一是智能手机和平板电脑等移动应用。高通、Marvell、飞兆和MIPS(已被英国Imagination收购)虽然没有展台,但是参加了部分研讨会的演讲。
2013年,智能机将会普及,千元智能机是主流。智能机的市场与技术竞争集中在价格/品牌、显示屏、电池、用户界面等方面。所有手机型号都基于参考设计,如联发科及高通QRD等,这可消减研发资源,但也会导致很多小型手机厂商和独立设计厂商(IDH)推出市场,OEM和ODM的利润也将下滑。
处理器
高通产品市场总监Luke鲍在智能手机和平板论坛上指出:“市场上热炒的四核技术可以说是针对普通消费者的一个营销噱头,好像四核手机就比双核更,其实不一定,市面上采用高通双核芯片的智能机并不逊于四核机。”
Luke鲍以市场上一款采用支持TD-LTE的28nm骁龙S4 MSM8930 双核处理器的智能机和另一款四核机做比较,证明了高通双核机的特性。首先,在针对HTML5的微软浏览器效能测试中,打开FishIE TANK页面,鱼的数量和游的速度,两款手机差不多,表明用户体验不相上下。还有,在Modem和多媒体方面,MSM8930 双核机的功耗还低26-42%,充电速度和成本低40%;GPS性能方面,MSM8930 双核机的速度以39s对251s;在手机支付等安全方面,MSM8930可将硬件与操作系统有效隔离。
另外,在ARM架构已成为智能移动终端主流CPU架构的情况下,市场保持一定的竞争确有必要,MIPS的存在有助于产业保持活性和健康发展。
MIPS的James Syu在论坛上对ARM进行了抨击:“ARM大小核(BigLittle)各自配备了一套资源,在很多情况下这种架构是对其所配置资源的一种浪费。”高通也附和道,为大小核判断任务量一定要精确,否则,一旦分配不准,就会出现上面的尴尬情况。
Syu还表示,1年前,MIPS与合作伙伴推出了不到100美元的全球款Andriod4.0平板电脑,下一步是在2013年底前,给中国等新兴市场的广大普通消费者带来50美元以下的产品。而且为了保证良好的用户体验,性能不会打折扣。例如,7英寸显示屏,主频1GHz以上,512MB的RAM,电池容量4000mAh,支持OpenGL ES2.0,高清视频编解码及WiFi等。