来源:中华显示网
时间:2013-06-09
在2013infocomm的展会上,4K显示器在大屏幕显示、拼接系统、融合系统和单体显示都还不多见,自2012年以来4K*2K技术已经开始左右整个显示产业的竞争局面了。工程大屏市场也受到了相应的影响。
满足4K的多种传输设备,几乎成为了每家“信号处理”企业必须有的产品,业内帝艾帝指出,作为“上游和瓶颈”,传输系统的优先4K化是重要的行业想趋势之一。与信号传输系统不同的是显示企业拼接墙市场,常见的等离子拼接和DLP背投影拼接都在4K技术上面临一定的瓶颈。实际上,除了超大尺寸的等离子电视,和超高端DLP显示设备上,在等离子和DLP显示领域4K产品很罕见。
主要由于等离子显示技术是一种类似小灯泡阵列的显示器结构,等离子屏幕是由很多充满可以激发出紫外线光纤的惰性气体、荧光粉,以及玻璃和陶瓷墙体封装的结构密集排列构成。其制造工艺流程比较复杂。DLP显示的核心芯片DMD则是“微机电”产品:该技术虽然能实现很微小的机械结构,但是在更高密度或者更大规模的微机电阵列结构的器件上,稳定性和可靠性的提升依然具有难度。这种技术特点是导致这两种显示技术“像素密度”或者分辨率提升困难的主要原因之一;一个好的证据是:05年以来,等离子显示产品的小像素点距一直追不上液晶的水平;等离子显示产品更是开发不出40寸以下的市场化的经济型高清产品。
与等离子不同的是4K标准的流向对液晶产品特别有利,款4K产品就出现在液晶显示技术上,在普通家庭可以采购的经济型显示产品市场,应用4K技术,显示器件的画面细腻程度可定会得到提升;同时单一显示器实现3D显示的效果也将成本增长。对于液晶更可以在拼接单元接缝水平落后DLP和PDP,并且短期内无力追赶的背景下,获得一个“突出”的市场竞争点。而自2012年春季以来,全球所有液晶拼接屏大厂都已经面向民用市场推出了4K级别的液晶面板。这说明,对于液晶4K可以经济的大量提供的产品。
因为4K对于不同的显示技术实现的难度差异巨大,所以4K产品的概念提出和市场化,必然成为改变不同显示技术阵营市场分布的一股关键力量。4K对于传输和信号处理系统而言,是一个“不同标准和架构”的产品都可以理想达到的“新层次”;但是对于显示端而言却是“DLP”和等离子的弱项、液晶的长处。尤其是在传输和信号处理设备厂商,热衷于通过4K产品提升市场附加值的背景下,4K液晶,尤其是4K液晶拼接墙将是未来4K领域值得期待的产品,也将是4K产品撬动大屏市场的关键所在。