来源:太平洋电脑网
时间:2013-06-09
公交Wi-Fi、地铁Wi-Fi、出租车Wi-Fi、报亭/电话亭Wi-Fi、甚至是我国独有“知识产权”的人力三轮车Wi-Fi,物联网技术越来越多的应用到我们的生活当中,不过看完这则消息以后,发现它们都弱爆了。
为了推广公司的WLAN业务,泰国移动通信Dtac竟拿宠物当无线热点做起了覆盖。Dtac介绍,他们将巴掌大的圆柱形盒子(无线AP)挂在宠物的脖子上,如图,市民只要靠近宠物,就可以搜索到Wi-Fi热点。
经过测试,该服务的峰值上网速率平均可达8.76Mbps,上载速率可达7.96Mbps,下载速率可达9.34Mbps:
下面是试行当天的一些活动现场照片,看得出来,市民还是蛮喜欢(心疼)这些小可爱的。
但是,问题来了。试问,难道猫猫狗狗们抵抗电磁辐射的能力就更强吗?既然是热点,它们就不允许动吗?比如,这些小可爱们内急了怎么办?于人道、于环境卫生都不好吧。可以肯定的是,想法很有意思,Dtac试行当天也受到了众多市民热捧,但大家也看到了,这种做法也暴露出不少问题,能否商用还有待商榷。