来源:Neowin
时间:2013-06-09
根据国外媒体的报道,微软近日在新奥尔良举办的TechED大会上公布了Windows 8.1的更多细节功能,其中就包括支持NFC打印及Wi-Fi热点功能。对企业用户来说,这两个功能的加入无疑会让Windows 8.1变得更加实用。
微软在Windows Business和Springboard系列博客上都表示,Windows 8.1将允许PC通过NFC的方式与打印机连接,完成打印任务。当然,前提是PC和打印机都必须配有NFC模块。微软称:“有了Windows 8.1以后,打印时就不再需要通过网络寻找正确的打印机或购买特殊的打印机了。现在只需要将NFC标签贴到已有的打印机上即可。”除了支持NFC打印之外,Windows 8.1也允许用户在不安装特定驱动的条件下连接Wi-Fi打印机并打印文件。此外,升级Windows 8.1之后,用户也可以通过蓝牙和NFC的方式连接支持Miracast的显示器。
Windows 8.1的另一项升级便是Wi-Fi热点功能的加入。借助Wi-Fi热点功能,用户可以将自己的PC变为一个路由器,与其他设备共同分享网络连接。同时,如果某个应用需要连接VPN的话,用户仅需要点击一次便可以建立VPN连接,大大简化了连接过程。
而在安全方面,Windows 8.1也新增了对指纹识别和Virtual Smart Card的支持。同时Windows Defender安全软件也将能够检测网络行为,以保证PC的安全。对于企业用户来说,Windows 8.1允许IT管理员定制员工PC的Windows 开始界面。如果员工用私人PC工作的话,Windows 8.1也允许私人PC连接公司网络并获取相关内容,同时也可以在保留员工私人文件的同时删除公司的相关文件。
微软在Windows 8.1中也加入了名为OMA-DM的API接口。企业通过该接口便可以使用诸如Mobile Iron和Air Watch这样的第三方软件来管理企业中的PC。
此外,Windows 8.1中也将会加入一个名为Workplace的新功能。在谈到该功能时,微软表示:“通过Workplace,IT管理员可以更好地管理企业资源。如果某个用户在企业网络中注册了他正在使用的设备,IT管理员可以设定这台设备的访问权限,以保证企业资源的安全。”
当然,企业用户才会更加关心以上这些Windows 8.1的升级。对于个人用户来说,微软此前曾表示Windows 8.1将会提供更加个性化的界面设置,改进搜索功能并全面支持SkyDrive云储存。