来源:中国电子网
时间:2013-06-08
祥硕公司总裁林哲伟(Chewei Lin)今天披露,他们已经开始研发10Gbps USB 3.5相关的主控制器和设备控制器,预计2014年面世。
USB 3.0标准的理论带宽为5Gbps,今年初宣布将会增强升级到10Gbps,但这半年来不见后续动作,北京的IDF峰会上USB组织曾经搭建了一个小小的展台,但对10Gbps USB技术只字不提。现在,眼瞅着Intel的第二代雷电要把速度翻番到20Gbps,USB也要抓紧了。
有趣的是,USB组织之前一直在用“10Gbps SuperSpeed USB”这样的说法,祥硕头一次明确提及了USB 3.5。是真的会这么叫,还是祥硕的临时称呼?
林哲伟并未披露新控制器的具体情况,只是说Intel的雷电虽然也在提速,但是在更亲民的价位上,USB 3.5会有更多机会,特别是在固态硬盘上。
此外,祥硕的第三代USB 3.0-SATA控制器ASM1153已经通过了USB-IF的认证,将在第三季度提供样品,第四季度批量出货。该控制器采用台积电85nm工艺制造。
受到Intel Haswell平台的刺激,祥硕还接到了更多来自主板厂商的USB 3.0 Hub控制器订单(现在主板上的USB 3.0接口是越来越多了),预计月出货量讲超过10万颗。
目前,PCI-E、开关芯片等占祥硕总收入的60-35%,USB 3.0控制芯片则占据剩下的35-40%。