来源:21ic
时间:2013-06-07
赛普拉斯的 TrueTouch Gen4触摸屏控制器,增加了新的高级功能,具有业界戴手套情况下的手指跟踪性能.Gen4 在戴着很厚的手套时也能精确追踪多个手指的动作;同时支持用于手写的被动式触笔,以及基于接近感应技术的面部检测功能。
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其TrueTouch Gen4系列触摸屏控制器现已具有多种高级功能,其中包括在电容式触摸屏上实现全球的戴手套手指的追踪能力。即使戴着很厚的手套,Gen4也能实现精确的触摸屏导航功能,从而大大方便了使用智能手机和其他便携式电子产品的用户。
Gen4系列目前还可以提供一些新功能,例如能精确识别手写和签字的被动式触笔支持;以及能在有物体接近触摸屏时关闭屏幕以避免误触摸的接近探测功能。这一电容式接近感应功能可以省掉红外传感器,从而显著降低成本。这些先进功能为具有业界防水能力并能在噪声环境中顺畅工作的Gen4锦上添花。
Gen4 TMA467多能够跟踪十个戴薄手套的手指和两个戴厚手套(如滑雪者带的那种手套)的手指。对于不同材料和厚度的手套,Gen4都能提供业界的精确度和线性度。无需任何干预,它就可实现戴手套和不戴手套状态的自动切换。
赛普拉斯TrueTouch高级营销总监John Carey说:“这些高级功能为客户的终端产品提供了更好的用户体验。长期以来,客户一直被各种抱怨困扰着。例如山坡上的滑雪者希望不摘下手套即可使用电话。有了Gen4独一无二的技术,问题解决了。”
Gen4 TMA468控制器可支持笔尖只有2毫米的被动式触笔,使得触摸屏能够识别7毫米大小的手写字体。这是一项重要功能,特别是对于需要增强识别技术才能实现可靠手写输入的文字,例如中文和日文。该控制器可提供非常高的精度和线性度,同时具有手写和签字识别所需的极快的刷新率。
Gen4 TMA466控制器具有接近感应功能,可在25毫米的距离内探测到诸如用户面部的物体,从而暂停触摸探测功能,以免用户在打电话的时候因面部碰到触摸屏而产生误动作。同时,它还通知主处理器关闭显示屏,以便节省电力,延长电池使用时间。有了这一功能,就无需再使用独立的红外接近传感器,进而降低系统成本。
Gen4拥有一系列竞争方案无可匹敌的技术。它采用了赛普拉斯在同一器件上实现自电容和互电容感应的专利技术,并能在使用中对两者进行动态切换。正是由于具有这样的能力,Gen4才可以支持手套跟踪、触笔支持、面部探测,以及TrueTouch无与伦比的防水功能。
Gen4是全球通过内置10V收发器来驱动触摸屏的触控芯片系列。由于信噪比(SNR)与触摸屏的驱动电压成正比,这一技术可帮助Gen4在高噪声环境中比竞争对手探测到更微小的信号,从而保持性能的稳定。Gen4可支持6英寸的触摸屏,可用于智能手机、超级手机、数码相机和媒体播放器,也可以支持10.1英寸的电子阅读器和平板电脑。