来源:21ic
时间:2013-06-07
21ic讯 安捷伦科技公司日前宣布,其FieldFox 手持式分析仪现可通过 iOS 设备(例如 iPad 或 iPhone)进行远程控制。同时还新增了适合 Agilent USB 峰值功率传感器的频谱分析时间选通选件和支持。这些特性为工程师提供所需的精度和灵活性,帮助他们更轻松、更快速地测试射频通信基础设施。
FieldFox 的远程控制功能(选件 030)允许用户借助 Remote Viewer iOS 应用查看和控制仪器。用户能够使用 iOS 设备通过 WLAN 或移动宽带数据连接对仪器进行远程控制。因此,FieldFox 分析仪适用于极其恶劣或危险的环境,可放置在用户无法久留的地方。如果技术人员或工程师在执行测量或确定故障源时不太方便,那么其他经验丰富的人员能够实施远程故障诊断,帮助解决问题。
只要启用 Remote Viewer 应用,用户就能轻松访问 FieldFox 演示视频和技术文献,包括用户指南、应用指南和技术资料。这将帮助工程师和技术人员快速查找平时需要上网搜索才能找到的资料。通过访问这类信息,这款应用成为了培训和教育类用户的理想工具。
安捷伦元器件测试事业部经理 Dan Dunn 说:“Agilent FieldFox 分析仪的设计理念就是帮助用户在现场执行精确测量。新增的远程控制功能允许用户通过 iPad 执行精确的射频与微波测量,巩固了这一理念。”
频谱分析仪功能
FieldFox 新增的频谱分析实时选通功能(选件 238)特别适合工程师在测试雷达系统的脉冲特性时使用。与同类解决方案不同,FieldFox 的时间选通功能允许用户同时查看频域和时域数据,并测量极窄的脉冲(低于 1us),扫描时间低至 8 us。增强型触发功能(猝发触发和预触发等)进一步降低了信号测量的难度。
USB 峰值功率传感器支持
峰值功率测量对于脉冲传输测试是必不可少的。FieldFox 的功率计(选件 302)现在支持 Agilent USB 峰值功率传感器,使工程师能够测量高达 18 或 40 GHz 的峰值和平均值功率。测量精度与使用传统峰值功率计的精度相同。通过将 FieldFox 的频率范围扩展至 40-GHz,该功率计选件十分适合雷达工程师在对雷达通信设备和网络进行维护和故障诊断时使用。访问安捷伦在Youku网站上的页面 //i.youku.com/Agilent,可观看关于电子设计和测量的产品和应用软件视频。
安捷伦于6 月 2 日至 7日美国西雅图举办的 IMS 2013/IEEE MTT-S(第 1230 号展台)上展示了 FieldFox 选件,以及适用于通用射频、微波、4G 通信、航空航天/国防等应用的从电路级建模到系统验证的全面解决方案。