• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI推出MEMS无线振动感测系统

来源:EEWORLD
时间:2013-06-07

分享至:

    中国,北京—Analog Devices, Inc. (ADI),的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术者,近推出一款无线振动感测系统,可让工业系统操作人员远程监控生产设备的健康状况,提高系统性能并降低维护成本。这款全新的联网系统包含ADIS16229 iSensor®无线振动传感器节点,它结合了双轴数字MEMS(微机电系统)加速度感测与先进的频域和时域信号处理技术。该感测系统还含有ADIS16000网关节点,使用专有的无线协议可一次支持多达6个ADIS16229传感器,并通过与大多数嵌入式处理器平台兼容的SPI接口管理。无线功能可针对难以接近或危险地点的设备实现远程监控功能,而振动感测和检测节点可轻松安装到现有的基础设施中,并允许持续监控,可用来评估设备性能并安排预见性维护。

    ADI公司MEMS/传感器部iSensor业务开发经理Bob Scannell表示:“预见性维护的主要驱动因素是缩短工厂系统停机时间,这在当前主要依靠周期性离线性能趋势分析。有了MEMS振动传感器对机床、涡轮机、泵、输送带、压缩机、引擎和其它设备的持续监控,工厂操作人员可接收到实时性能统计数据和过程控制反馈数据,据此便可防止代价高昂的系统停机。”

• 下载数据手册,查看产品页面,申请样片和订购评估板://www.analog.com/zh/pr06062/adis16229
• 了解如何使用MEMS惯性传感器改善工业控制性能,请访问://www.analog.com/zh/mems-sensors/products/index.html
• 从ADI中文技术论坛获得支持://ezchina.analog.com/community/mems 
• 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博//weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解产品等信息。
• 更多ADI产品及应用视频,请访问://videos.analog.com/category/chinese/

    有关ADIS16229和ADIS16000的更多信息
    ADIS16229是一款完整的传感器节点,集成MEMS振动传感器、RF收发机和嵌入式时域和频域信号处理功能。该器件使用512点、真实数值FFT(快速傅里叶变换)、FFT幅度平均和可编程报警频段,通过对频域签名进行直接分析与报告,捕捉设备性能的变化。通过FFT记录存储系统,用户可以追踪随时间发生的变化,并利用多个抽取滤波器设置捕获FFT。

    ADIS16000网关节点可无线连接多达6个传感器节点,并通过标准SPI接口,与大多数嵌入式处理器平台连接。  

ADIS16229和ADIS16000主要特性
• MEMS无线振动系统:862 MHz至928 MHz
• 传感器节点(ADIS16229)
o 双轴、±18g MEMS加速度计
o 5.5 kHz谐振频率
o 采样速率高达20 kSPS
o 可编程唤醒捕获、更新周期时间
o FFT、512点真实值;可编程平均/存储
o 可编程报警、6个频段、2个等级
o 内部自测,带状态标识
o 单电源供电:3.0 V至3.6 V
• 网关节点(ADIS16000)
o SPI至RF功能
o 管理多达6个传感器节点

标签 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻