• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

微软高管称Surface Pro不贵 不放弃RT系统

来源:搜狐IT
时间:2013-06-07

分享至:
6月7日消息,微软香港的消费及零售业务部总监黄巨添和WindowsClient业务部主管熊世贤近接受采访。他们谈到了微软平板业务的策略与发展。
微软推出自有平板,被PC界批评为“争食”。黄巨添对此就表示不认同:“其实其他公司亦有在授权别的厂商使用自家OS的情况下,自己也推出产品,主要目的就是向厂商展示新OS的能力,以及向产品用户(亦即顾客)展示一种全新的form factor。大家可以看到一个很明显的例子:Google在授权其他手机或平板厂商推出Android手机的同时,自己也推出Nexus手机或平板,难道Google也是与厂商争食?其实大家看看现在的手机市场占有额,纵然Google有自己的Nexus产品,但其他厂商仍然可以凭借他们的创意及能力,建构出更受用家追捧及欢迎的产品。”
有人批评 Surface Pro 比竞争产品贵,Windows Client业务部主管熊世贤认为,Surface Pro与iPad、Android平板不算是同一个市场,不能直接比较,没得比:“因为SurfacePro采用了较高的规格,包括英特尔Core i5处理器、4GB内存、1080p全高清屏幕及Windows8Pro全功能操作系统,而且采用的是传统计算机的x86架构,所以在软件支持上,一定比采用ARM架构的iPad、Android平板等好得多。假如配合键盘,基本上它是一台可媲美Ultrabook的轻薄型笔记本。当然,如果你与ARM架构的平板比较,SurfacePro是贵了一点点,但如果与一部同样具备全功能、可支持所有计算机软件的笔记本相比,就完全不贵了。”
有传闻微软将会放弃RT软件,在未来的更新再度合并两者,黄巨添立即反击:“没有这回事!至少我们在公司内部未有接收到这种讯息。”他还说:“其实WindowsRT有不少优点,首先是由于它采用ARM架构及相关硬件,所以在省电效果上远比采用传统x86架构的平板或笔记本好得多,续航力可以提升至10小时以上,对于需要经常出外使用平板的用户而言确实方便。”
他也明白,对于追求高移动性的用户来说,现在的两个Surface版本未必可以完全满足需求,黄巨添言谈中暗示未来可能会有更轻薄的Surface出现,但究竟是坊间盛传的7/8寸版本?还是保留10.1寸版本但进一步轻量化?他未具体详谈。(ZZ)







标签 微软高管 Surface Pro 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

更多新闻