• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Agilent MXA信号分析仪新增160-MHz带宽和实时频谱分析选件

来源:21ic
时间:2013-06-06

分享至:

21ic讯 安捷伦科技公司日前宣布,其中档产品 N9020A MXA X 系列信号分析仪取得了显著的性能提升。160-MHz 分析带宽和实时频谱分析(RTSA)选件能够应对下一代异构无线网络中的干扰测量挑战。

选件包含在全新 MXA 中,或在现有设备上升级。RTSA 选件的成本仅为单一用途实时分析仪的七分之一。

随着小微基站和 WLAN 的部署不断增加,射频频谱中很可能会出现多余的信号干扰。实时频谱分析是开发人员捕获和分析瞬态信号的选择。配有选件 RTSA 的 Agilent MXA 提供 160-MHz 实时带宽和业内快速的重叠处理,这种组合可对持续时间较短的瞬态信号进行精确触发。信号分析仪还提供频率模板触发和多种实时显示,帮助用户探测间歇性干扰问题。

安捷伦副总裁兼微波通信事业部总经理 Andy Botka 说:“凭借上述更新特性,MXA 成为无线工程师了解和应对复杂信号系统或环境的必备工具。制造商力求限度地扩大信道容量。MXA 拥有出色的功能和性能,帮助他们确保设备精确地传输信号,并且不会出现多余的干扰信号。”

MXA 现可提供 85/125/160 MHz 分析带宽(作为升级产品添加到现有设备),能够执行高达 26.5 GHz 的测量。160-MHz 选件符合 802.11ac WLAN 和 LTE-Advanced 标准的要求,两种标准均使用更宽的传输带宽以满足用户对数据日益增加的需求。MXA 能够捕获具有 160-MHz 带宽和 72 dBc 无杂散动态范围的信号,使用户快速表征在大信号遮蔽下的小信号。

实时MXA与Agilent 89600 VSA 软件结合使用,可进行更深入的分析。这种组合可使用户全面地解调和表征复杂信号。

所有选件目前均已在全球上市。

标签 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购

更多新闻