来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-06
OFweek 电子工程 网讯:就在台北电脑展召开的天, 英特尔 就迫不及待的将“Haswell”以及新的超极本可拆卸理念提了出来。这不奇怪,除了具有超极本,纵观整个台北电脑展,似乎再无其他可寻觅的亮点。
两年前的台北,英特尔在这里提出了Ultrabook 超极本的概念,两年后,超极本有了更多被拿来“炫”的元素,翻转、可拆卸、续航能力增强、更轻薄,这些趋势使得上游芯片厂商都在不断的使让芯片变得更小, 功耗 更低。
在Computex 2013上,英特尔先后推出了全新设计的22纳米级的超极本专用芯片Haswell以、平板电脑芯片Bay Trail以及智能手机专用芯片Merrifield。
就算再对移动领域有按耐不住的热忱,英特尔也决定将为超极本研发的Haswell发布放在了重要的天,而后两款移动设备处理器的沟通,则在后一天的下午才开始。不难理解,鉴于PC端和移动端的芯片市场份额,英特尔必须这么做。
稳住PC“熟客” 打移动仗要守好桌面阵地
俗话说,熟客好回头,在PC上游芯片产业中有头有脸的英特尔,在移动端做的并不是理想,但这并不影响英特尔对移动端的决心。
根据市场研究Mercury Research 4月发布的今年季度微处理器市场份额报告显示,英特尔季度的出货量份额达到85.2%,创2002年第三季度(86.8%)以来的新高,主要得益于台式机领域的强劲表现。
IT知名分析师孙永杰认为,在打移动端的攻坚战之前,英特尔应该首先稳固好自己已有的PC占地,在还未准备好或没有十足把握的时候,全力转型或过多精力倾斜移动领域,也许会有得不偿失的风险。
因此,第四代酷睿处理器在超极本市场的开拓,相对于Bay Trail与Merrifield的战况,要重要的多。虽然今年一季度PC业务表现低迷,运营利润下滑28%,但作为英特尔的老牌业务,PC部分的营收占比短期内仍不可撼动。
另一方面,在移动端,除了高通继续以43%份额占据移动终端芯片市场老大,还有苹果、三星、联发科、英伟达等厂商虎视眈眈,英特尔在移动段的市场份额至今未破1%。
在战场上面对强劲对手的时候,底气十足莫过于有强大后盾做支持。
功耗大小=智能手机市场机会?