来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-06
Win 8,不仅仅颠覆了原来的使用习惯,也颠覆了 微软 原先的生态系统。合作伙伴渐行渐远,软件发行方式变更,开发者兴趣索然,微软也许要给自己也打个补丁了。
近微软推出了多个Win 8平板的广告,还在广告中大推像华硕这样的合作伙伴的产品,大有为Win 8拉台唱戏的阵仗。
然而,即使如此,Win 8的销量还是只能用惨淡来形容。市场研究公司Net Application的数据显示,今年5月,Windows 8在全球PC操作系统中的份额为4.27%,但仍远低于Windows 7的44.85%和XP的37.74%,甚至不及Vista的4.51%。
面对这样的局面,微软打算用免费的Windows 8.1升级来拯救这个饱受诟病的系统。Windows 8.1带回了久违的开始键,也许此举可以减少Win 8对用户习惯带来冲击。
不过仅仅凭一个补丁救Win 8也许并不现实,其实Win 8不仅仅挑战了多年来的用户习惯,还破坏了微软多年构建起来的生态系统。钛媒体编辑也就其中的变化与风险做了进一步探析。
Wintel联盟弱化
Wintel联盟是硅谷传奇的一个组合。微软和英特尔联手,一个垄断软件,一个垄断硬件,互相的推动软件和硬件的升级换代,从而在一次次的软硬件件更新潮流中不断的崛取源源不断的利润。
然而,随着移动时代的到来,这对组合双双失去了原来对市场的控制地位。 移动芯片 市场被ARM阵营牢牢控制,移动操作系统被苹果和谷歌霸占。
在这样的情况下,原来的市场策略已经无法奏效。面对着英特尔在低价低功耗领域毫无起色的情况,微软特别为Win 8推出了ARM版——Windows 8 RT。可用说此时,微软对处理器的关注已经转向了ARM,而非英特尔了。