• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

USB 3.0高速传输、影音串流、充电一次搞定

来源: CTIMES
时间:2013-06-06

分享至:

USB 对于现代人而言已经是再熟悉不过的标准协定之资料传输连接埠,随着USB版本一路从1.0变革到现今的USB 3.0,除了加快介面 传输速度 之外,充电电力大幅提升、影音串流更是两大重点,得以让所有支援USB Power Delivery连接埠的电子装置设备,都能够透过USB传输线进行多设备同时充电,完全抛弃电子设备所随附的电源变压充电器。



USB-IF主席Jeff Ravencraft表示,2012年对于USB 3.0来说是开始的一年,从初的两百多项产品陆续通过认证,直至目前已有超过800种商品完成认证。目前已有不少Docking Station采用USB 3.0解决方案,让使用者仅需透过一条USB 3.0传输线就能够同步连接两台显示器以及乙太网路、多组USB 3.0与USB 3.0传输连接埠。此外,为了能够满足笔记型电脑以及平板电脑此类对于电力要求较高的电子设备,近期USB-IF所发布的USB Power Delivery 规范 ,特别将USB功率从10w增加到100w。

USB 3.0除了带来传输速度以及充电 效率 的重大变革,针对影音传输方面同样带来一份大礼物,目前行动装置的影音传输介面标准主要由MHL影音传输介面标准攻下9成的市占率,而此次USB 3.0的A/V Device Class Specifiction允许透过USB 3.0传输线就能够进行1080p影音串流。Jeff Ravencraft兴奋地表示:“USB 3.0可说是将高速传输、影音串流、快速充电三样需求一次搞定。”

USB 3.0此次来势汹汹无疑是对MHL阵营投下一颗不小的震撼弹,由于USB 3.0无需像MHL必须采用另外增加讯号转换晶片的方案,对于USB 3.0相关产品开发厂商而言无疑是免除增加讯号转换晶片的成本。此外,Jeff Ravencraft也特别提到,目前欧盟已经开始推动手机充电规格标准化。

此次USB 3.0 Power Delivery规范能够提供支援USB 3.0电子设备充电一个的良好解决方案,使用者未来无需携带或是额外购买电子设备的专属电源变压充电器,只需将USB 3.0传输线一端接至墙壁的插座,而另一端接至支援USB 3.0的电子设备即可进行充电。目前已有多家厂商(钰创、威盛、Cypress、Microchip、Norelsys、Mainsuper)开始投入USB Power Delivery方案开发,预计快在2015年就能够看到相关产品陆续问世。

标签 USB 传输速度 效率 规范 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻