来源:中关村在线
时间:2013-06-06
我们身边早的安防工具
在20年前那个社会经济正在逐渐复苏乃至快速发展的时代,安防的概念几乎在所有人的眼中却又是一片空白。如果要说起电子化安全防护设备,恐怕我们常提到的就应该是几乎每个重要单位都安装的电网了。尽管与今天的信息化防盗报警设备相比,曾经的应用甚至已经不是"简陋"二字可以形容,不过它却在作为当时让人放心的防盗报警装置的同时,也让开启了我们报警信息化时代的大门。
而如果要说到现代化安防设备的到来,那么恐怕还要从这个世纪的初期说起。在上个世纪末,互联网带来效应不但进一步的强化了我们沟通的能力,对于一些相关的辅助设施也注入了更多的新能量。也是在那个时期,防盗报警也开始逐渐的向更高端的信息化应用迈进。
当时间来到2005年左右,经历了快速发展的防盗报警产业开始寻找一条可以走的更稳健的道路。随着产业化的不断细分,以及大家需求的细化,防盗报警在发展中的方面也日渐全面起来。虽然在如今的很多领域中,防盗报警的技术底蕴并不算丰富,但是日渐细化的产业划分以及新技术的探索,也让我们对未来可以充满更多的期待。
防盗报警的未来发展趋势
前面提到过,在经历了一个快速的大发展之后,防盗报警也开始面临着市场细分的选择。在这样的情况下,更多的领域应用被我们所打开。更多之前未曾涉足过的民用应用领域日益被新的产品所探索。随着报警设备的小型化,现代化和便利化,它的应用空间也得到了非常明显的扩充,而在面对这些扩充的需求时,人性化与兼容性无疑是未来发展的重要思路。
其实说起人性化,可以说这是近几年技术发展的一个主要趋势,而这个趋势也不仅仅局限于防盗报警甚至整个的安防领域。所以,当人性化已经成为整个技术应用的发展趋势时,防盗报警的发展也就成为不得不遵守的发展规则了。
如今,随着人们生活水平的提升,在生活中需要"报警"的方面也越来越多,而随着整个系统水平的提升,防盗报警的流程以及所带来的整体回应也被用户要求的越来越全面和高效。因此,人性化的概念则更多的在技术中体现了其在便利性以及合理性方面的要求。
尤其从定位上来看,作为一个能够对于危险事件产生抑制的安防设备,所谓的高效在更多时候也就意味着便利性的提升:当这类设备能够非常自如而且自主的完成"防"与"报"的工作的时候,无疑也是这类设备工作的理想境界,因此,人性化则成为未来设备发展中不折不扣的的技术需求。
说完了人性化,我们可以继续说说防盗报警在兼容性的要求。其实如果从功能上来看,兼容性也可以看成是完成人性化的重要基础。
兼容性成为报警新趋势
这两年,随着人们生活水准大幅提高,我们在生活中的信息化需求也在不断的增长着。尤其随着家庭安防产业的深入,我们对于报警产品的要求也随之变得更加的周全。对于公共场合的报警设备应用,完善的联动性无疑是当前大多数用户为看重的方面。而对于简单的家庭用户来说,除了能够拥有起码的报警能力以外,一些更为便利的呼叫服务也是不少用户所看重的。而这也注定是未来家用报警用户更为广泛的需求之一。
防盗报警还需规范化
当然,虽然作为安防行业中在我国立足早的应用产业,然而它的发展却并不顺利。作为后来者的视频监控,如今已经顺利坐上了安防领域的头把交椅。可是早"上道儿"的防盗报警,却依然在迷惘与困顿中徘徊。
如果究其原因,那么设备的稳定性显然是我们老生常谈的问题。误报与错报的现象始终在阻碍我们对它的信任。当然,除此以外,设备性能的不稳定,使用周期的限制,以及一些兼容性上的隔阂也都在阻碍着报警装置的应用。虽然其中的一些问题同样存在于整个领域当中,但是,它对于报警领域的影响却几乎是致命的。
防盗设备如今走向全面化
此外,虽然报警领域正在积极的向着理性与全面发展,但是在实际的应用中,却依然不得不面对一些应用的缺失--在一些本该被重视的领域,却经常因为技术以及涉及面的欠缺而出现大面积的空白,这样的局面不但对相关领域的安防管理来说是个巨大的漏洞,同时对于报警产业来说,也是畸形发展的一个主要体现。
纵观防盗报警装置的发展历程,以及这些年来的需求。我们不难发现,如今的防盗报警产业可以说正在处于一个发展的拐点,一个从整体到细化的发展拐点,一个从感性到理性的发展拐点。它所迎接的未来是一个更加理性的市场与技术方向。虽然在今天的感受中,我们更多的是体会到了转型过程中所经历的阵痛。不过,这也是整个产业发展的必经阶段。而当产业在逐渐的经受住考验,渐渐的走出这个充满震荡的时代时,迎接我们的将是更加现代化的流畅成果。