来源:互联网
时间:2013-06-06
UniKey"s Kevo需要的仅仅是蓝牙天线以及一个开锁应用程序,这样不用钥匙只要手指触摸房门的锁眼,即可轻松打开房门。
简单来说,Kwikset(凯特安)公司此次的UniKey"s Kevo系统与汽车智能开锁系统不同,它需要的是利用用户的iPhone手机的安全应用程序(目前该程序在iOS平台使用,并且手机仅支持iPhone 4S以及iPhone 5,相信不久的将来将推出兼容Android和BB10的应用程序)。这个应用控制程序可以与家人共享,并且可以设置不同的用户等级,例如管理用户、普通用户、一次性到访用户或者是定期到访用户等不同的分类。说到这有人也许会有这样的担心,一旦电话丢失,装有开锁程序的电话被别有用心的人所利用,后果将不堪设想。这一点其实大可不必担心,UniKey"s Kevo系统中的安全保护功能将随时启动,确保用户安全。
UniKey"s Kevo的电池寿命为一年,不过完全不需要担心突然停电问题。系统将通过八个不同的LED显示灯或者手机应用程序来提示用户剩余电量。
目前这套UniKey"s Kevo的售价为199美元(约合人民币1220元),不过这套系统何时上市目前还没有确切的消息。