这几年开始重视行动领域市场的
Intel
,为了表示决战行动装置阵营的决心,于Computex 2013国际电脑展上宣布将针对平板电脑、智慧型手机、LTE加速发展,同时公开展示自家Silvermont、Bay Trail以及Merrifield Atom SoC,强调二合一装置新概念热潮将会带给使用者行动运算新体验。
Intel营销执行副总裁Tom Killroy在进行专题演讲时表示,特别针对平板电脑所设计的22nm制程技术Silvermont微架构Bay Trail-T四核心Atom SoC进行展示, Bay Trail-T除了能够提供使用者绝佳的绘图功能外,在效能方面与现有Atom SoC相比足足提升两倍以上的处理器效能,更提供轻薄型机种超过8小时以上的电池续航力,同时亦支援Android以及Windows 8行动作业系统,预计将在2013年圣诞节前夕上市。
除了端出行动处理器晶片大餐外,Intel也首度展示自家XMM 7160 4G LTE 22nm 4核心Atom多模晶片解决方案,现场也使用该4G LTE晶片来进行4K影片播放以及连接网路游戏展示,该款多模晶片组合使用的是Bay Trail-T处理器,为目前全球体积小且功耗低,能够提供平板、平板/PC二合一设备全球漫游上网的功能。
截至目前,搭载Intel处理器晶片的行动装置已经在30多个国家销售,对此Tom Killroy表示:「我们此次于Computex 2013会场上所展示的智慧型手机参考设计平台,内含代号为Merrifield的Intel 22nm Atom SoC,将带来更高的效能与电池续航力。此平台内含一个整合式感测元件连接器,能够用来连接各种个人化装置,并具备数据、装置、以及隐私等保护功能,打造整合式感测中心(integrated sensor hub)」。
看来在今年圣诞节来临前,就能看到Intel此次于Computex 2013展上所端出的行动运算体验新菜色逐一实现。