中国拥有全世界为活跃、快速增长的手机市场。来自工信部电信设备认证中心的2013年季度的统计数字显示,中国手机市场在2013年继续延续了快速增长的势头,同时也呈现出了可喜的变化,例如
3G
手机正加速替代
2G
手机,TD手机出货量在2013年季度首次超过了WCDMA手机,中国制式的3G标准终于打破了终端瓶颈等。而伴随着中国3G业务的飞速发展,中国用户也拥有了世界上先进的智能手机。那么,中国当前的手机市场呈现出哪些特点呢?且看来自工信部电信设备认证中心的权威解读。
3G手机市场份额接近70%
2013年季度,中国市场手机出货量达1.34亿部,同比增长38.9%。3G手机市场份额达到69.8%,同比提高17.8个百分点,3G手机加速替代2G手机。
TD手机出货量首超WCDMA手机
2013年季度,TD手机出货量为3748.3万部,同比增长183.9%,占同期3G手机出货量的40.1%,3年来首次超越WCDMA手机跃居3G之首。随着近期TD机型的不断推陈出新,预计未来一段时间,TD手机出货量以及份额将继续保持较高水平。
每4部新机中有3部智能手机
2013年季度,智能手机出货量达到9882.8万部,同比增长136.6%,市场份额达到73.8%。季度,上市的智能手机新机型总共有517款,同比增长75.9%,占同期上市新机型总量的77%。
手机在产小企业数量明显减少
2013年季度,手机在产企业降至373家,较上季度减少43家,市场逐渐趋于饱和。在产企业数量减少的同时,小手机企业更替频繁。与2012年第四季度相比,2013年季度,在产小企业数量明显减少。对于这些放弃生产手机的企业而言,单季度生产规模的仅为30万部;88.8%的企业为单季度生产规模低于10万部的小企业。
大屏手机已成主流
目前,4.0英寸以上大屏手机已成为手机市场主流。2013年季度,大屏手机的市场份额已过半,达到52.6%;3.0英寸~3.9英寸常规屏幕手机份额则稳定在四分之一左右(季度为25.2%);使用3.0英寸以下屏幕的传统键盘手机份额已下降至22.2%,正逐渐淡出市场。
八核处理器崭露头角
作为智能手机的核心指标之一,手机CPU内核不断升级,四核手机份额已从2012年第四季度的6.3%跃升至本季度的13.8%。目前市场关注度较高的GALAXYS3、GALAXYNoteII、小米2、魅族M040等手机均搭载了四核处理器。今年年初在CES2013上,三星推出了全球首款八核核心芯片处理器三星Exynos 5 octa,而三星公司也借助GALAXY S4率先跨入了八核时代。华为、中兴、魅族等厂商也纷纷表示会尽快推出自己的八核旗舰产品。预计手机“核战”,未来将愈演愈烈。