来源:21ic
时间:2013-06-06
在很多 MCU 公司放弃8/16位研发、仅仅是维持时, Atmel 仍坚持自有的 AVR 架构,并与其 ARM MCU互补的立场。
目前,Atmel有两大系列:自有的AVR和ARM系列。AVR是Atmel独特的,特别在8位MCU很受欢迎的。8位MCU用于更低成本。在8位市场AVR数一数二,所以Atmel会在8位继续保持AVR的技术研发。而32位MCU,Atmel也发现市场趋势会渐渐转到ARM架构上。所以也很早推出ARM产品,定位更高计算能力的产品。当然,也会有一些高端的8位MCU产品和低端的32位MCU,该如何取舍呢?Atmel主要看我们的客户想选择AVR或是ARM。
让ARM MCU差异化
那么,基于ARM的MCU是不是会产生同质化?林伟仪称架构其实还没那么重要。像Atmel Studio 6 IDE,可以支持AVR和ARM,因此很容易设计,你写一个软件,需要AVR或ARM,Studio工具可以自动来做。所以架构还不是差异点。Atmel的优势是功耗,功耗跟架构不是一个特别关联,跟你内部构造,跟怎么实现出来这个产品有关系。当你纯产品化时,和你的外设、软件、开发环境有关,跟你的模拟部分有关(模拟部分每个产品都差别差的很大)。从这些方面来我们可以体现一些细分的专业优势。
AVR与ARM的区别是什么
AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比运行效率高很多、芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大、全部支持在线编程烧写(ISP、每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强、内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数转换器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。主要现在使用的型号是ATMEGA8/16。
ARM不是单片机,准确来讲ARM是一种处理器的IP核。英国ARM公司开发出处理器结构后向其他芯片厂商授权制造,芯片厂商可以根据自己的需要进行结构与功能的调整,因此实际中使用的ARM处理器有很多种类,主要有三星、飞利浦、ATMEL制造的几大类,功能与使用上均不相同。ARM处理器核还可以嵌入其他专用芯片中作为中央处理单元使用,例如飞利浦的MP3解码芯片就是采用ARM7核心的。ARM系列处理器很少集成片上硬件资源,更接近今天的处理器范畴,基本不被认为是单片机。