来源:中国电子网
时间:2013-06-06
NPD DisplaySearch预测2013年下半年AMOLED手机面板供应紧张,Q1’13 -Q1’14期间市场需求翻倍;大尺寸FPD供应也有一些紧张。
NPD DisplaySearch上海办公室,2013年6月5日—大屏幕智能手机市场需求快速发展是推动2013年FPD产业成长的重要驱动力之一。AMOLED手机面板出货预计从2012年的1.34亿片上升到2.17亿片,加上手机屏幕尺寸增大,预计AMOLED面板需求将从今年季的263,000平方米提高到明年季的557,000平方米。
根据NPD DisplaySearch季度面板供需和支出报告Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report指出,下半年AMOLED面板供应将较为紧张,Q4’13供需比将仅有1%,这意味着可能出现供应短缺。
“三星显示生产了绝大多数AMOLED面板,主要应用于智能手机。近推出的Galaxy S4为5寸全高清AMOLED显示屏,三星将必须全面开启产能以满足市场需求。”NPD DisplaySearch制造工艺与技术研究副总Charles Annis指出。
“随着供需比急剧缩小,三星今年重点扩大A2 5.5代线生产能力。此外,三星也可能加快开启A3产线,这是另一条新的AMOLED产线。” Annis补充道。
图一、Q1’13-Q2’14 AMOLED供需预测 (单位:000m2)
大尺寸TFT LCD的供应预计在2013全年也都较为紧张。随着电视机价格进一步下降,消费者转向更大尺寸电视机,从而拉动了大尺寸面板的需求。大尺寸面板的供需比预计从Q1’13的21.9%下降到Q3’13的11.8%,而平均产线利用率将很有可能达到85%以上。2014年TFT产能预计将仅上升4%,而需求则将上升10%,这个情况将一直持续到2014年第三季度,供需比进一步缩小到6%。
“智能手机和平板电脑快速发展、电视机尺寸加大等因素驱动FPD产业复苏。2012年第四季面板厂营业利润率首次自2010年第三季恢复正数,预计可持续保持。此外,从现在到2014年间可见到产能利用率、设备支出和技术升级将一直得以改善。”Annis补充道。