• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IR推出IRS44273L紧凑型低侧栅极驱动IC

来源:EEWORLD
时间:2013-06-06

分享至:

 

    全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出采用SOT-23-5L高精密封装的IRS44273L低侧栅极驱动IC,能够有效提供高驱动能力。

    IRS44273L易于使用,为IGBT及MOSFET栅极驱动器提供简便的解决方案,可以在小的电路板上,提供典型1.5A拉电流和灌电流能力、快速开关性能及集成式欠压锁定保护功能。全新器件还具有以往只适用于SO-8等较大封装的功能,可实现更精密、更经济的系统设计。

    IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“全新IRS44273L采用SOT-23-5L封装,为低侧驱动器提供目前的驱动电流,设计人员可以使用该器件来替代面积较大的、采用SO-8封装的器件,从而大幅减少解决方案的尺寸。”

    IRS44273L在封装的每一侧都配有两个输出引脚,通过灵活的布线来简化系统设计。此外,该器件包含非反相输入端,并且与CMOS和LSTTL控制器兼容。

规格

器件编号 封装 IO+ / IO- (典型) TON / TOFF (典型) 逻辑
IRS44273L SOT23-5L 1.5A / 1.5A 50ns / 50ns  非反相

标签 整流器 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

更多新闻