• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

微芯首款可编程USB2控制器集线器 支持多种低功耗模式

来源:中国电子网
时间:2013-06-05

分享至:

Microchip推出全球款可编程USB2控制器集线器,同时支持USB2和HSIC及多种低功耗模式。七款全新IC还为PC、移动设备、扩展基座和显示器设计人员提供了先进电池充电及与多种串行协议桥接的I/O。

整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,通过对SMSC的收购,进一步扩展了USB2控制器集线器(UCH2)产品组合。这三个系列的七款全新UCH2 IC是全球首个提供了可编程功能的USB2控制器集线器,让PC和移动设备开发人员无需外部存储器即可配置其设计。此外,这些器件也是Microchip款支持USB2和USB高速片间(HSIC)连接的UCH2,可通过链路电源管理(LPM)等低功耗模式限度地延长电池寿命,并能够以BC1.2、Apple、SE1和中国充电(China charging)等先进电池充电模式替代墙式充电器。对于需要由多种协议通信的应用,这些UCH2具有可与I2C、SPI、UART和通用I/O直接桥接的I/O。它们还可以灵活地支持多种操作系统,如供应商特定的消息传输和简单端口逆转的FlexConnect。

微芯推出全球款可编程USB2控制器集线器

虽然PC市场正在转向USB3,但大多数市场预测表明,至少到2015年USB2仍将在移动设备中占据主导地位。这种USB3和USB2的同时继续使用对PC和移动设备设计人员是一个挑战,因为他们要在提供全新功能和延长电池寿命的同时确保互操作性。Microchip三个系列七款全新UCH2可满足PC和手机制造商的上述需求。其他同类USB2控制器集线器只提供有限的电池充电,而且需要外部存储器进行配置;而Microchip的新型UCH2集成了“四页(Quad Page)”配置OTP闪存,为互操作性和设计师的其他定制预留空间,可实现四个独立的配置机会。此外,通过Microchip新发布的ProTouch Configuration Editor软件工具,可以轻松生成配置设置并编程OTP存储器。

微芯推出全球款可编程USB2控制器集线器

Microchip的USB和网络部副总裁Mitch Obolsky表示:“对SMSC的收购加强了Microchip在USB架构领域的领导地位,我们将继续为市场大力投资USB2和USB3解决方案。这三个全新系列USB2解决方案为PC和平板电脑原始设备制造商解决了重大问题。这些制造商面对一个新世界——需要运行多个操作系统,并非常注重低功耗以延长电池寿命。可编程性和低功耗已成为Microchip在单片机领域的基准,我们将继续在我们的USB控制器集线器架构中让这一传统发扬光大。”

微芯推出全球款可编程USB2控制器集线器

开发支持

上述ProTouch Configuration Editor软件工具现在即可通过//www.microchip.com/get/2M4E免费下载。它与ProLink编程软件捆绑推出。同时还推出了USB2534评估板(部件编号EVB-USB2534),现在也可通过microchipDIRECT购买。该评估板支持采用全新的三个USB253X UCH2系列为主流USB2应用开发USB充电设计。

微芯推出全球款可编程USB2控制器集线器

供货

针对主流USB应用的USB-IF认证的USB2532-1080AEN、USB2533-1080AEN和USB2534-1080AEN系列UCH2采用36引脚QFN封装,现已提供样片并投入量产,以10,000片起批量供应。针对HSIC连接和I/O桥接USB应用的USB4624-1080HN和USB4604-1080HN系列UCH2采用48引脚QFN封装,现已提供样片并投入量产,以10,000片起批量供应。针对移动USB应用的USB3813-1080XY和USB3613-1080XY系列UCH2采用30引脚WLCSP封装,也已提供样片并投入量产,以10,000片起批量供应。

标签 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻