来源:通信世界网
时间:2013-06-04
全球大电信设备厂商爱立信在报告中预测,到2018年全球智能手机用户数将达到45亿。 报告还预计,得益于高速网络的快速普及,在未来五年里,视频流量将以每年60%的速度增长,数据流量也将增长12倍。爱立信高级副总裁兼战略部门主管道格拉斯·吉尔斯特拉普(Douglas Gilstrap)表示:“得益于WCDMA/HSPA的部署,网络速度已有很大提高,用户体验也得到了显著改善。”
吉尔斯特拉普称,爱立信认为,由于移动设备将来可以支持更多的多媒体内容,到2017年LTE用户数将突破10亿大关。随着越来越多的人通过Instagram、Facebook、YouTube和Twitter等社交媒体平台分享照片,网速提速无疑会给人们带来许多便利。
爱立信称,在2013年季度,智能手机在全球各型手机销量占比约为50%,比去年同期增长10%以上。此外,各型手机的总销量也同比增长8%。爱立信还按照网络速度对新增部分用户进行了划分:WCDMA/HSPA新增用户6000万,GSM/EDGE新增用户3000万,LTE新增用户2000万。报告还称,同期手机宽带服务用户增速更快,达到17亿。
爱立信的报告显示,按地区划分,中国、非洲、亚太地区在新增净手机用户和总量两个方面都于其他地区。欧洲是移动技术渗透率的地区。全球移动技术的平均渗透率为90%,但在中东欧地区,这一比例高达132%,在西欧则为128%。中国、非洲和印度是渗透率低于100%的三个主要地区。
按地区划分,中国、非洲、亚太地区在新增净手机用户和总量两个方面都于其他地区。
欧洲是移动技术渗透率的地区,而中国、非洲和印度是渗透率低于100%的三个主要地区。 爱立信的报告显示,到2018年全球LTE用户将达到20亿左右,覆盖大量手机用户。爱立信称,在发展中国家,手机用户向更先进技术的快速迁移,将有助于减少GSM/EDGE手机数量。
不过,报告也指出,虽然GSM/EDGE手机用户数量会出现下滑,但它仍是占据主导的移动网络,因为“发展中市场新入网的用户都不富裕,他们可能会使用当时便宜的手机和服务。”