来源:21ic
时间:2013-06-04
21ic讯—北京时间2013年6月3日,引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体解决方案的PMC®公司,今天宣布推出业界首款半高24端口PCIe Gen3 6GB/s的SAS/SATA RAID阵列卡,该阵列卡为scale-out或空间有限的数据中心提供了全新的高密度架构。Adaptec® 78165配备24端口的原生连接,可取代多达三个8端口RAID阵列卡,将存储连接提升三倍,且性能高于同类解决方案一倍多,显著降低成本和功耗。
戴尔数据中心解决方案(Dell DCS)营销总监Drew Schulke表示:“戴尔数据中心解决方案部门专为全球的云计算和互联网公司定制高效、高扩展性的IT平台。而Adaptec 78165 RAID阵列卡这样的创新产品,则使我们有能力满足客户在超大规模环境下对存储密度的需求。”
24端口半高/MD2尺寸的Adaptec 78165是Adaptec 7系列RAID阵列卡家族中的成员,使空间有限的数据中心能够配置内部及外部SAS&SATA的连接。78165的顺序读取的性能高达6.6GB/s,顺序写入的性能高达5.2GB/s(RAID0),比同类基于主机的RAID阵列卡性能高一倍多。
PMC公司服务器存储解决方案副总裁Jared Peters表示:“当今数据中心正面临着空前的挑战,不但需要在高密度服务器环境下处理、存储和归档不断增加的数据量,同时还需要优化空间、降低功耗和冷却。我们已经与尖端的数据中心和系统提供商合作,以开发重新定义DAS的突破性技术,来更好地应对这些问题。”
与Adaptec 7系列中的其他产品一样,78165运用了PMC公司革命性的24端口片上RAID(RoC)和 迷你SAS HD连接器。此外,Adaptec 78165还具备以下先进技术:
· 第三代免维护缓存保护(ZMCP),该软件利用闪存来保护高速缓存的数据,免除了锂离子电池备份单元(BBUs)所需要的安装、监测、清除及替换费用。
· 首款采用标准的HD miniSAS 连接器及线缆,使用便捷,适用于服务器密集的环境中。
· Adaptec管理工具套件,可以方便地在一个系统中监测、配置 RAID卡。
· FlexConfig可对RAID, 简单卷以及物理磁盘进行配置。