来源:EEWORLD
时间:2013-06-04
瑞萨电子株式会社日前宣布开发出µPD720115 USB 2.0集线器控制器芯片,该产品通过单个USB接头,可同时支持USB通信以及为智能手机和平板电脑等便携式设备充电。
µPD720115产品重要的特点就是其采用的USB接口具有电池充电功能,该功能符合USB电池充电规范1.2修订版的要求。通过µPD720115,我们可以更容易地开发出同时支持数据通信、符合USB2.0标准且仅通过单个USB接头,如电脑、数字电视以及充电适配器,就可以为便携式设备进行充电的产品。它可以缩短系统架构的开发周期并减少开发成本。
近年来,由于数据传输速度的加快,USB通信市场已分为两个部分。部分以存储设备为中心,如需要高速数据传输的硬盘驱动器。硬盘驱动器采用的是USB 3.0标准,该标准支持5千兆比特每秒的数据传输速度。第二部分包括数字电视、打印机、音频部件及工业设备应用软件。此部分采用早期的USB2.0标准,该标准支持480兆比特每秒的数据传输速度。USB 2.0保留了一个使用性比较广泛的接口,用于连接各种设备。
欧洲委员会(欧盟的执政机构)已选择微型USB作为欧洲所售移动手机、智能手机及平板电脑的标准充电器接口。因此,平板电脑的USB接口以及插接站正越来越多地用于便携式设备充电。该应用领域中符合USB2.0标准的此类产品市场正快速发展,并将不断继续进步。
为回应这一需求,瑞萨电子凭借其多年积累的USB支持产品技术经验,决定开发µPD720115并将其推向市场。瑞萨电子长期致力于USB接口领域,并提供了各种具有USB功能的微控制器产品。µPD720115是一种USB集线器控制器,适用于各种需要USB功能的系统并且是扩展USB微控制器接口数量的选择。
µPD720115的主要特点:
(1)支持USB BC 1.2标准,易于开发USB充电系统构架 µPD720115共有4个USB接口,均具有电池充电功能。符合USB BC 1.2标准[注释 1],该标准支持1.5A的充电电流。由于µPD720115既支持USB通信又可以进行快速充电,因此USB充电系统的开发变得更加容易。
(2) 内置双稳压器和时钟输出功能,能够以较低的成本建立更加紧凑的系统
与需要外部稳压器的早期产品相比,µPD720115内部集成了5V和3.3V的稳压器 。用户不需要作任何修改就可以直接使用USB连接线中的5V电源作为供电电源。系统设计中无需考虑外部稳压器。
µPD720115还具有时钟输出功能(24 MHz),通过该功能,可以将USB接口与其它µPD720115芯片或其它USB外围设备芯片串联[注释 2]起来。而无需像之前一样为底层芯片添加外部晶体振荡器。通过µPD720115,可以以较低的成本建立更加紧凑的USB充电系统架构。
(3)操作温度低至−40°, 应用领域范围广泛
早期产品的操作温度下限值为0°或以上,但µPD720115将温度范围扩展至−40°。符合典型工业设备操作温度范围要求。
下一步,瑞萨将积极开发USB产品以满足市场的不断需求并将其及时推向市场。
关于µPD720115 USB 2.0集线器控制器芯片的主要规格,请参见单独的数据表。
定价和供货时间
µPD720115 USB 2.0集线器控制器芯片的样品将于2013年6月份开始提供,计划于2013年9月份开始批量生产,预计到2014年每月的产量可达100万件 。