来源:OFweek电子工程网
时间:2013-06-03
OFweek 电子工程 网,在Galaxy S4推出之后,理论上 三星 现在的研发重点应该是在Galaxy Note 3上,下一代旗舰产品 Galaxy S5 还遥遥无期,但令人诡异的是我们在安兔兔的成绩库中意外的发现了一款代号为GT-I9600的产品,它就是传说中的Galaxy S5吗?
从截图上来看,该机运行的是Android 4.3.2操作系统,处理器主频为1.4GHz,安兔兔总成绩为15016分,基本上就是普通四核处理器的性能水准,连Galaxy S3都有所不如。
如果按照三星目前的命名规则延续下去的话,下一代Galaxy S5的代号正是GT-I9600。不过这并不代表我们发现的这款设备就是Galaxy S5无疑了,不排除有人通过修改设备ID的方式造假的可能。
你期待中的Galaxy S5是什么样子呢?