• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

博通推出业界首款全球导航卫星系统芯片,支持地理围栏

来源:我爱方案网
时间:2013-06-03

分享至:

【导读】BCM47521是博通发布的首款全球导航卫星系统芯片,其独特的架构可以同时从四个卫星系统(GPS、GLONASS、QZSS和SBAS)采集数据,并利用接收的信号,实现更快的搜索和更精准的实时导航。持续监控地理围栏信息,同时将消耗的电池电量减少了60倍。

BCM47521 是业界款全球导航卫星系统芯片,其独特的架构可以支持地理围栏功能,同时还能延长电池使用寿命。许多创新型定位感知(Location-aware)应用已开始使用地理围栏功能。借助此项技术,用户进入或退出某虚拟外围(Virtual Perimeter)时即可收到通知。不过,这种功能无法在传统架构中实现,因为应用程序处理器需要持续运行,从而会迅速消耗设备电池的电力。博通新的BCM47521解决了这个问题,它可以持续监控地理围栏信息,同时将消耗的电池电量减少了60倍。

“很荣幸我们突破性的 GNSS技术得到台北计算机公会的表彰。”博通公司GPS市场高级总监 Monika Gupta 表示,“博通致力于实现整合性的移动和无线创新,为我们的客户提供先进的消费电子设备上市时所需的一切技术支持。我们的地理围栏功能在运行时不会过度消耗设备电力,将带动下一波定位感知应用的创新。”

BCM47521芯片还提供先进的多卫星系统(Multi-constellation)支持,可以同时从四个卫星系统(GPS、GLONASS、QZSS和SBAS)采集数据,并利用接收的信号,实现更快的搜索和更精准的实时导航。博通公司的多卫星系统技术与先进信号处理技术结合在一起,可以实现快速定位功能,改进用户体验,尤其是在充满挑战的都会丛林环境中,这里的建筑和障碍物会明显影响精度以及首次定位时间(Time-To-First-Fix)。BCM47521整合了传感器、Wi-Fi、蓝牙及NFC功能,能够实现无所不在的室内、室外定位。

相关阅读:
CSR推出可与北斗二号卫星导航系统同步运行的定位平台
ST宣布售出其移动网络全球导航卫星系统(GNSS)业务

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻