• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安立公司MS2720T频谱分析仪可用于广播电台AM/FM测试

来源:21IC
时间:2013-06-03

分享至:

安立 公司第七代便携式 频谱分析仪 的出色性能为精确的广播信号现场测试提供保证-

安立公司的 MS2720T 便携式频谱分析仪(型号:709,支持频段:9kHz-9GHz),用于广播电台 AM 、FM信号测试,可为工程人员的测量工作提供强有力保障。

MS2720T是目前市场上仅有满足高精度(超低相噪,大动态)广播信号测试的便携式频谱仪。其中,动态范围 106dB/Hz RBW,灵敏度-163dBm/Hz,相位噪声-112 dBm @ 10 kHz偏差,频率为 1 GHz。

MS2720T针对AM/FM可进行如下测试:发射功率,带内同频干扰,谐波,噪声边带,场强等。8.4英寸触摸屏设计,桌面功能快捷键使得测量过程更为简便。

后台免费数据处理软件可将仪表测量数据下载至PC,并可生成、打印测试报告。

标签 安立 MS2720T 频谱分析仪 AM FM测试 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻