• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

可用于变压器测试的高精度功率分析仪WT3000T

来源:EEWORLD
时间:2013-06-03

分享至:

横河 WT3000T 是一款高精度功率 分析仪 ,专门针对电力 变压器 行业的测试需求。在畅销机型WT3000的基础之上,WT3000T将卓越的测量精度和长期稳定性完美结合,可以在低功率因数下执行测量,这正是变压器制造商要挑战的测量领域。


开发WT3000T时,横河公司对变压器制造商进行了深入了解。他们需要一台可执行准确测量的仪器,要求仪器有清晰的超载和安全指示,同时直接读出关键参数。

在发电和配电行业,变压器制造商尤其关注的是变压器损耗带来的经济影响。在欧洲如果变压器超过规定空载损耗,对制造商的罚款将高达8000欧元/千瓦。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越少。

WT3000T不但可以在低功率因数时提供卓越的精度、确保变压器测量的完美性,它还通过了VSL(荷兰国家计量研究院)的校准,证明集成变压器测量系统在电力变压器领域符合IEC60076-8标准的要求。

在标准交流频率范围(45-66Hz)范围内,WT3000T可以在功率因数只有0.01(100V/1A)的情况下提供高于0.6%的精度。通过使用32位RISC处理器和高质量16位模拟/数字转换器,可以实现6位分辨率。电网中电容器、线路滤波线圈或其它功率因数校准电路的附加测量对测量仪器的精度也有很高的要求。

在VSL颁发的仪器校准证书中,测试频率为53 Hz,功率因数分别为1、0.5、0.05、0.01和0.001。由于稳定性和精度很高,WT3000T也可以作为标准器使用。WT3000T拥有长期稳定性,建议每隔两年校准一次,可确保限度减少停机时间和金钱。

根据IEC和ANSI/IEEE标准的公式,WT3000T可以在小负载条件下直接读出修正功率值。而8.4英寸大型彩色LCD则更加便于查看测量值。

当功率计的电压和/或电流输入超载时,屏幕上的指示灯将向操作人员发出警告,允许设备电源断开,以防止潜在的昂贵的损害。

横河在功率测量领域的举措

自1915年创立仪表研究所以来,横河公司一直致力于对功率测量的研究,现已成为世界上的功率计制造商。1950年,横河推出热功率计,之后专利产品2885标准瓦特转换器获得全世界广泛认可,被多个实验室和组织当作主要标准源使用,之后横河又先后推出了进一步创新的功率计产品,如2531、2533、PZ4000和WT3000等等。

标签 变压器 分析仪 WT3000T 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻