• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

士兰微电子推出高性能非隔离LED照明驱动SD690XS系列芯片

来源:EEWORLD
时间:2013-06-03

分享至:

非隔离 驱动 (non-isolation)芯片在 LED 照明应用中一直扮演着重要的角色,相较于隔离型产品,它在架构上有较高的效率和较为低廉的系统成本,占板空间小,已逐步成为主流方案。

士兰微电子 针对高性能非隔离LED照明驱动应用推出了系列驱动芯片 SD690XS 系列。该系列芯片属于内置高压MOS管的驱动电路,可以称之为真正的恒流源,能够实时逐周期检测、控制真实的输出电流,在输入电压、输出电压、及外围电感发生变化时输出电流变化很小。SD690XS使用了多项专利技术,性能优异,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点,可广泛应用于球泡灯、T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。

SD690XS具有以下优点:

1:内置600V高压功率MOSFET,SD6901S,SD6902S与SD6904S分别内置不同电流等级的MOS,满足不同功率段的需求,其中SD6904S内置4A电流能力的MOS,采用SOP7小型化封装,是业界能够做到全电压满足18W规格的内置MOS电路(小型化封装)。

2:具有非常好的电流一致性,采用士兰微的恒流控制模式专利技术,直接采集输出电流,通过误差放大器来控制电流,恒流精度一致性可以做到±3%之内。

3:芯片可以在做宽电压范围上工作。SD690XS使用了特有的恒流控制模式,输入电压可以由85V~265V变化,输出电流变化小于±1%。

4:采用浮地技术,可以用于无辅助绕组供电技术,可以有效地降低成本。

除了上述优点外,SD690XS还自带PFC控制功能,可以自动实现全电压范围高PF值(全电压输入范围PF>0.9)。同时,芯片采用谷底开通模式,该模式可以减小开关损耗,提高系统转换效率,在18W应用中,转换效率高于93%。

此外,芯片内部集成了各种保护功能,包括输出开路保护、输出短路保护、逐周期过流保护,过温保护和VCC过压保护等。其中LED短路保护也使用了士兰微电子的专利技术,该技术可以使芯片在发生输出短路的异常情况下,能够获得极低的输出短路保护功耗(18W下短路功耗<0.5W),避免损坏电路及外围元器件。SD690XS芯片基于士兰微电子自主研发的BiCMOS工艺制造,采用了SOP7封装形式,具有集成度高、外围元器件少、便于整机调试等突出的特点。

士兰微电子长期专注于提供LED照明全套电源管理方案,在非隔离解决方案中,SD690XS系列芯片主要有以下几个品种,可以全电压输入3~18W功率范围需求:
 SD6901S 内置1N60
 SD6902S 内置2N60
 SD6904S 内置4N60



标签 士兰微电子 非隔离 LED 驱动 SD690XS 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

更多新闻