来源:华强电子网
时间:2012-02-10
英伟达(NVIDIA)发布了Tegra 3四核芯片处理器,性能提升2倍,不到3个月的时间内,Nvidia Tegra 3处理器除了获得HTC的大批量采购订单外,还接到了LG Optimus X3智能机、富士通Arrows平板电脑和HTC Edge智能机订单。
性能提升2倍
Nvidia Tegra 3四核芯片是首款配合四核心的处理器,NVIDIA称该处理器能够为平板电脑和手机带来 PC 级的性能水平、更长的电池续航时间以及更好的移动体验。
Nvidia Tegra 3处理器之前的代号为 “Kal-El 计划”,其图形性能可达图睿2的3倍,然而功耗却比后者低 61%。这种低功耗特性使移动设备在播放高清视频时的电池续航时间能够达到12个小时。
Nvidia Tegra 3处理器采用可变对称多重处理 (vSMP) 技术。vSMP 包含第五个 CPU “协核心”,该核心专为性能要求较低的任务而设计。四个主核心专为性能要求高的任务而设计,而且它们的功耗通常低于双核处理器。
在处理功耗要求较低的任务时,例如听音乐、播放视频或更新后台数据,该处理器会完全关闭其四个高性能核心,使用协核心来处理任务。当运行 Web 浏览、多任务处理以及游戏等对性能要求高的任务时,Nvidia Tegra 3处理器会关闭协核心。
此外,该产品完全支持游戏控制器,让用户不仅能够在平板电脑或超级手机上玩游戏,而且可以连接到大屏高清电视上,并能自动将 OpenGL 应用程序转化为立体 3D 的呈现形式。
出货量将显著增加
据2月9日消息,随着HTC调整其产品策略,并预计增加Nvidia Tegra系列采购量,Nvidia预计其四核Tegra 3处理器出货量将在今年上半年明显增加。
目前HTC主要还是采用高通的解决方案,但是HTC正在调整其策略,智能机图形芯片的输入变得更加重要,所以HTC增加与Nvidia的合作将帮助后者获得抗衡高通的实力。
面对三星和苹果的强力竞争,HTC已经发布了新策略信息,不再专注于机型数量,并建立新部门HTC Studio,管理产品规划。
Nvidia Tegra 3处理器除了获得HTC的大批量采购订单外,还接到了LG Optimus X3智能机、富士通Arrows平板电脑和HTC Edge智能机订单。