来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-31
谈到 华为 ,我们都不陌生:世界500强,全球第二大通信设备厂商,同时也是全球ICT领域的。但今天,我们要谈的是华为 服务器 。
据Gartner2013年季度服务器市场报告显示,华为服务器出货量首次超越HP,并进入中国市场top3。与此同时,华为还成为了进入Gartner魔力四象限的中国厂商,在刀片服务器领域全面超越了Oracle、BULL、SGI等。
说到华为服务器,不能不提去年华为前后发布的22款涵盖两路、四路甚至更高端的机架、刀片、数据中心服务器。如此豪华阵容的亮相,其背后究竟潜藏着华为怎样的服务器开发和市场考量?
专业、可信、领未来
“专业、可信、领未来”是华为在服务器领域秉承的理念。
华为企业业务BG、IT产品线服务器领域总裁邱隆在接受飞象网记者采访时介绍说,华为在IEEE,IPC,SPEC,OCP、OpenStack等服务器领域多个核心组织中都担任重要职务,并与Intel、SAP、微软等四百多家合作伙伴携手,帮助客户构筑先进,高效的IT基础平台,提高客户内部运作效率和业务效率,降低TCO。
“华为服务器产品非常丰富,已经形成了RH系列机架、E系列刀片、X系列高密度三大服务器系列,以及基于增值部件的应用加速参考架构和解决方案。”邱隆表示。华为服务器产品在性能方面也同样:TecalV2系列服务器共刷新83项SPEC测试记录;RH5885V2取得4路服务器TPC-E测试(1TB内存)名,并提供35项RAS特性;SSD卡NoSQLDatabase测试。
同时,华为在创新产品方面也具有业界顶尖水平。以华为融合基础架构E9000刀片服务器为例,这是一种支持低成本大内存的高密高性能刀片服务器,单框可达12TB内存,支持未来3代CPU和10年网络演进,能为用户节省30%投资,可应对虚拟化、云计算和大数据所带来的变革。另外,华为HANA一体机解决方案,为SAPHANA提供了业界性能好的基础设施和集成的服务,提供从128GB内存的入门级到100TB、100个节点的大规模解决方案。
据悉,目前华为加入了150多个标准组织,在任180多个职位;华为累计申请中国专利41948件,国际PCT12453件,外国专利14494件;共获得专利授权30240件,其中90%以上为发明型专利。
“这些成果中,与服务器强相关的专利累计申请有3000多项,大部分为发明专利。”邱隆告诉记者,“同时华为还有超过1200名的专业化研发队伍,在全球五大研发中心(美国、深圳、杭州、成都、西安),紧密跟踪业界新技术,保证产品持续。”
全球布局
来自华为的数据显示,目前华为服务器累计发货达到50万台,复合增长率达到68.3%,并服务于50多个国家1000多个客户。
据邱隆介绍,目前华为服务器在运营商行业和互联网行业已经成为行业,是中国电信、移动、联通以及腾讯、阿里、百度的主流供应商。
“在电力行业,华为是行业内主要服务器提供商,规模销售、集采测试排名都是,主要客户有国家电网、南方电网等。而在政府公共、交通、能源和金融等行业,华为服务器也已经成长为行业挑战者,实现了规模销售。”
在渠道建设方面,华为一直致力于构筑健康、和谐、共赢的合作伙伴生态链体系。2012年华为新增渠道伙伴1300家,累计达到3500家,其中国内、海外的比例分别为55%和45%。
“2012年我们有55%的销售收入是通过渠道伙伴实现的,我们现在有超过1000个解决方案合作伙伴、700家服务合作伙伴。华为通过代理分销模式覆盖了中小企业市场。”邱隆说。
谈到华为服务器下一步发展战略,邱隆表示,华为会在互联网、运营商市场以及电力行业继续保持优势,同时将重点拓展政府、金融、交通、能源和大企业等市场。对于海外市场,华为服务器将聚焦在西欧、拉美、中东、亚太、非洲等区域,覆盖金融、政府公共、媒资、互联网、大企业、分销渠道等各行业。
“今后一段时间,华为服务器将发布一代高密度机柜级服务器X8000系列,以帮助具有大规模部署服务器需求的客户快速部署业务、提升效率、简化维护。”邱隆后说。