来源:OFweek电子工程网
时间:2013-05-31
OFweek 电子工程 网讯: 本田公司 创建的核心概念就是:“用技术帮助人类”,而且它的典型产品就包括汽车、摩托车和割草机。在这种理念下,本田公司也发明出了一种 行走助力装置 ,这种佩戴在臀部的机械装置能够帮助使用者行走。 这种行走助力装置重量不足2.5千克,它使用了薄形电机、控制系统和臀部角度 传感器 来帮助使用者行走,可以改善使用者的行走速度和步伐整齐性。
目前只有100套行走助力装置被租借到日本的医院中。虽然行走助力装置在初步的试验中收到了大量的正反馈,但是本田公司希望从这种更大规模的租借项目中获取经验,并且将它应用于更广阔的场所。这种装置使用一种微型锂电池组进行供电,本田公司声称它的工作时间能够达到60分钟。它也被设计成不受天气状况影响,而且能够在2.2摄氏度到30摄氏度的环境温度内工作。它在30%到85%的湿度范围内工作效果。
▲ 本田公司设计的行走主力装置。