• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

难分伯仲:博世与STM在2012年MEMS供应商排名榜上并列

来源:电子工程网
时间:2013-05-31

分享至:
原来的名德州仪器降至第三


作者:Jérémie Bouchaud

据IHS公司的 MEMS 与 传感器 市场追踪报告,2012年MEMS市场首次出现并列的现象,德国博世与法国-意大利企业意法半导体(STM)分享2012年供应商殊荣。

博世与意法半导体的2012年MEMS营业收入均接近8亿美元大关,都约为7.93亿美元。在每个季度把营业收入转换为美元的时候,这两家公司采用不同的汇率,由于它们的营业收入相差不到1%,IHS公司这次难以宣布谁是2012年不可争辩的头号MEMS供应商。

总体来看,去年总体MEMS行业的营业收入约为83亿美元,其中的20家厂商合计占到77%,如表1所示。数据不包含代工收入,以避免重复计算无厂公司与代工厂商的营业收入。例如,意法半导体为惠普生产喷墨打印头,这项MEMS代工收入就剔除在外;同样,德州仪器生产利盟喷墨打印头所获得的代工营业收入也不计算在内。

表1:全球营业收入排名前20的IDM与无厂MEMS供应商 (以百万美元为单位)


阵营是前四名厂商,他们的营业收入从6.75亿到8亿美元不等,遥遥其它厂商。

博世2011年排名第三,去年MEMS营业收入增长8%,其中汽车MEMS业务增长近5%,占其总体MEMS营业收入的82%。博世在汽车MEMS领域无人能敌,是头号供应商,占有27%的市场份额。该公司的消费与移动MEMS业务也在不断成长,去年增长17%。它的手机压力传感器销售大增,弥补了加速计与麦克风销售的小幅下滑。博世2012年表现不错,但却受到汇率的不利影响,尤其是其美国的汽车业务。

意法半导体2011年排名第四,去年强劲的消费与移动业务是其MEMS营业收入的主要来源。博世在汽车领域称雄,而意法半导体则则消费与移动MEMS领域的领头羊,占有32%的市场份额。意法半导体也打入了汽车领域,2012年该领域的营业收入从前一年的1000万美元上升到1500万美元。对于意法半导体来说,陀螺仪的营业收入贡献大于加速计。与博世相似,由于面向三星Galaxy S III等智能手机的出货量增加,意法半导体的手机压力传感器销售亦大增。

德州仪器排名从降至第三,营业收入下降3%至7.51亿美元。面向商用与教育的正投影仪仍占其数字光处理(DLP)芯片营业收入的大部分,但去年该领域营业收入与前一年持平。家庭影院与背投电视领域的DLP营业收入下降,尤其是三菱作为北美仅存的后一个背投电视品牌也退出了这个产业。用于微型投影仪的DLP营业收入也没有像预期那样大增,由于这种芯片组仍然过于昂贵,在消费与移动市场的应用增长缓慢。

第四名是惠普,营业收入是6.77亿美元。由于喷墨打印头方面的营业收入去年萎缩10%,惠普的排名也低于2011年的第二位。喷墨打印机出货量下降15%。此外,因为惠普很早就开始转向带有性打印头的打印机,所以来自可更换打印头的营业收入持续下降。

日本佳能排名第五,但3.77亿美元的营业收入与前四名差距较大。

总体来看,第六至第15名厂商的营业收入从1亿美元到略低于3亿美元不等。

前五名以外值得一提的厂商是美国InvenSense,它排名第13,营业收入劲增30%至1.86亿美元。InvenSense是迄今为止成功的MEMS初创企业,由于它的技术被任天堂Wii Motion Plus游戏摇杆所采用,其市场在2009年实现突破。虽然InvenSense初期严重依赖游戏业,但该公司明智地扩展了业务范围,现在考虑把手机与平板电脑作为更加重要的收入来源。

InvenSense亦抢先生产6轴惯性测量单元,把加速计与陀螺仪置于4 x 4封装之中。去年组合型传感器占该公司营业收入的一半,目前正在生产一种非常小的9轴惯性测量单元,其中也包含压力传感器,封装尺寸只有3 x 3毫米。

Jérémie Bouchaud是IHS公司MEMS与传感器总监及资深首席分析师。进一步了解该主题,请参阅IHS公司的报告: “Motion Sensors in Handsets and Tablets Trend-ing in Bubbling Market.” 更多信息,请访问://goo.gl/huU6N


标签 MEMS 传感器 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

更多新闻