• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

日本NHK开发超小型8K摄像机

来源:腾讯数码
时间:2013-05-30

分享至:

日本NHK公司(日本广播公司)近日宣布将于5月30日至6月2日举办的“2013技术研究公开会”上展示其与ASTRO DESIGN公司联合设计开发的超小型8K SHV超高清摄像机(机头)。SHV是英文全称SUPER HIGH VISION的首字母缩写,它是目前清晰度的一种超高清电视标准。

SHV标准由日本NHK公司提出,它的实际分辨率为7680×4320像素,是目前主流的1080P全高清画幅的16倍。由于横幅接近8000个像素点,SHV又被称作8K超高清标准。

由于现阶段4K标准还在起步阶段,因此SHV标准只能被看作是未来的超高清电视标准。但是实际上,SHV标准的生态环境已经开始逐渐得到完善了:目前NHK公司已经掌握了包括录制、编码等硬件、软件技术,夏普公司也在年初的CES 2013消费电子展上面展出了首款8K电视。

NHK公司此次推出的超小型8K摄像机机头可以看作是SHV标准在录制设备上的又一个重大突破。这款产品的长、宽、高分别仅为12.5厘米、12.5厘米以及15厘米,重量也仅为2千克,整体来看无异于一款家用摄像机产品,但是它却拥有一块3300万像素的CMOS感光芯片,可以录制每秒60帧的8K超高清视频。

NHK公司表示这款超小型的8K摄像机未来可以用于水下拍摄、航拍等各种复杂的拍摄环境,对于电影、体育运动的直播等拍摄需求,也将带来颠覆的体验。

标签 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购

更多新闻