来源:新浪科技
时间:2013-05-29
北京时间5月29日早间消息,在IDC预计今年全球PC销量将萎缩7.8%后,美国投资银行Sterne Agee分析师维杰·拉客什(Vijay Rakesh)周二表示,PC用户仍将等待Windows Blue的发布,并将在2013年下半年升级PC。
在Windows 8发布前几个月,企业和消费者都在等待这款新系统发布后采购新PC。每当微软的重要操作系统发布前,都会发生这种情况。而拉客什预计,Windows Blue也将上演同样的一幕。
IDC的报告并未将PC市场的下滑归因于Windows 8,而是认为,消费者和企业只是因为可以使用智能手机和平板电脑,而降低了PC的更换频率。IDC称,在企业环境内,由于很多员工都会带着自己的笔记本上班,从而进一步降低了企业PC的采购量。
拉客什在报告中称,PC订单低于预期,这主要是因为市场都在等待Windows 8.1,也就是Windows Blue。他预计,今年6月的PC订单将同比下滑,而第三季度的订单增幅也将比之前预计的降低3个百分点,即同比增长3%至5%。
拉客什预计,Windows Blue将于今年10月发布,比Windows 8整整晚了一年。去年的Windows 8导致PC厂商没有在返校季大举推广产品,而Windows Blue也有可能引发同样的情况。
另外,由于苹果公司的新一代iPad平板电脑也将于今年秋天发布,因此也有可能对PC销量形成压力。
还有报道称,英特尔很快就将发布新一代Haswell芯片平台,有可能在下周推出。英特尔近表示,Haswell芯片将比上一代Ivy Bridge芯片的电池续航时间延长50%。AMD也在通过Temash、Kabini和Richland芯片对Haswell展开进攻。
但拉客什预计,Haswell对PC市场的影响不及Windows Blue。